지식 베이스

TDK-Micronas의 제품의 기술 용어의 용어집

당신이 알 수 없는 전문 용어를 만나게 되는 경우, 용어집을 참조하는 것을 망설이지 마십시오.
알파벳 A부터 Y까지 일반적으로 사용되는 기술 용어가 포함되어 있습니다.

Glossary

디지털 신호를 아날로그 신호로 변환하는 방법. 아날로그 - 디지털 변환기는 변환을 수행하는 장치이다.
Analog
일련의 숫자를 나타내는 전기 신호의 디지털 기술의 비교에서,이 신호 처리 연산에 사용되는, 아날로그 회로는 직접 전기 신호를 처리한다. 아날로그 기술은 여러면에서 디지털 기술을보다 유연하게 간주된다.
ARM7
ARM7 마이크로 프로세서 코어 제품군의 이름입니다. 한 가족 구성원, 예를 들면, 작은 크기, 낮은 전력과 높은 성능을 요구하는 임베디드 장치를 구축하는 시스템 설계자, 32- 비트 내장형 RISC 프로세서를 갖추고 ARM7TDMI 코어이다. (RISC는 :..이 감소 명령어 세트 컴퓨팅의 약자입니다 대상으로 마이크로 프로세서 설계 작업이 빠르게 많은 복잡한 것보다는 몇 가지 간단한 지침을 처리하여 실행하기 위해)
ASIC, Application Specific Integrated Circuit
집적 회로의 특정 사용을 위해 설계되고 구현 논리 회로.
ASSP, Application Specific Standard Product
는 DRAM으로 범용 제품과는 대조적으로, 특정 어플리케이션 기능을 구현하기 위해 설계된 표준 제품.
정보의 단위; 이러한 true와 false 또는 0과 1로 두 값 중 하나를 취할 수 계산 양; 저장 중 & ndash의 가장 작은 단위; 하나의 비트를 저장하기에 충분.
Bonder
집적 회로가 하우징에 패키징 할 때 실제 IC의 전기 커넥터 수 및 필요 결합 하우징 것과. 이렇게 사용되는 기계 본더 불린다.
Bus/bus systems
는 정보 기술에서, 데이터는 소위 버스 인터페이스를 통해 소정의 방식으로 전송된다. 버스는 실제 전송로, 데이터 포맷과 전송 프로토콜의 사양에 따라 다양 할 수있다.
Byte
8 비트와 동일한 측정 단위입니다.
에너지를 저장하는 전자 장치. 커패시터는 메모리에 저장된 정보를 유지하는 데 도움이됩니다.
CMOS, Complimentary Metal Oxide Semiconductor
특히 에너지 효율적인 IC의 생산을 허용 반도체 기술. CMOS는 현재 복잡한 회로의 제조에 대한 지배적 인 기술이다.
Codec
인코더 및 디코더의 조합.
Controller
또한 마이크로 컨트롤러라고 합니다.마이크로 프로세서의 조합 및 전용 IC에 특별한 제어 회로. 마이크로 컨트롤러는 대부분의 전자 및 기계 장치의 제어에 사용됩니다. 예 :. 계기판, 라디오, 텔레비전, 세탁기 등
디지털 신호를 아날로그 신호로 변환하는 방법. 아날로그 디지털 변환기는 변환을 수행하는 장치이다.
dB
데시벨
dBFS
데시벨 풀 스케일
Design-in, Design-win
디자인 된 장치 설계에 컴포넌트의 통합이다.고객이 특정 제조 했음를 선택할 때 디자인 - 윈 달성되고 그 회로 보드 수준의 제품의 IC를. 그리고, 일반적으로 해당 제품의 수명을 위해, 제조업체가 디자인에있다.
Digital
는 0과 1의 비트 또는 분리 된 일련의 값으로 데이터의 표현입니다.
DRAM, Dynamic Random Access Memory
디지털 메모리의 가장 일반적인 유형입니다. DRAM 기술은 높은 포장 밀도와 결과적으로 낮은 가격을 수 있습니다.
DSP
신호 처리 목적에 더 적합한 다른 내부 아키텍처를 기반으로 마이크로 컨트롤러와 같은 DSP 프로그래밍 기계,.
거래 파트너 간의 비즈니스 정보의 컴퓨터 간 전송을 참조하는 기술.
EMAS
평가 및 조직의 환경 성과의 향상과 공공 및 기타 이해 관계자에게 관련 정보의 제공을 위해 유럽 연합 (EU)에 기반을 둔 조직을위한 자발적 환경 관리 및 감사 계획.
ESF, Environmental Protection, Industrial Safety and Fire Protection
환경 보호, 산업 안전 및 화재 예방을위한 관리 시스템
웨이퍼 제조 설비.
Flash
전원이 꺼진 경우에도 그 내용을 유지 자유롭게 프로그램 가능한 반도체 메모리.마이크로만큼 단일 프로그래밍 후에 필요한 바와 같이 위해 그 특성을 유지할 수 있도록 이러한 형태의 메모리는 마이크로 구조에 예를 들어 사용된다. 이것은 무언가가 잘못되면, 새로운 컨트롤러 버전 (플래시 버전) 생산 공정에 매우 빠르게 도입 할 수 있다는 것을 의미한다.
Flash memory
삭제하고 재 프로그래밍 할 수 있습니다 비 휘발성 메모리의 일종입니다.마이크로만큼 단일 프로그래밍 이후 필요로위한 특성을 유지하도록이 유형의 메모리는 마이크로 아키텍처에서 사용된다. 어떤 문제가 발생하면, 새로운 플래시 버전이 생산 공정에 매우 빠르게 도입 할 수있다.
Foundry
자신의 제품 개발하지만 어떤 경우는 반도체 공장 대신 다른 회사의 디자인에 따라에 IC를 제조하고 있습니다.
Frequency
비디오 또는 초당 오디오 신호의주기의 반복 횟수. 초당, 헤르츠 (Hz에서), 또는 사이클에서 측정 하였다.
소위 홀 전압은 전류의 방향에 수직으로 작용하는 외부 자계의 영향에 의해 발생된다.전류의 크기는 자계 강도에 비례한다.
Hall sensor
. 무 접점 반도체 자기장의 세기를 측정하기 & NBSP;
Hz, Hertz
신호를 측정하는 주파수의 단위. 높은 Hz의 높은 주파수를 나타냅니다.
집적 회로 칩. IC는 cm2에서 측정 된 실리콘의 모 놀리 식 조각에 포함 된 만 몇 가지 기능으로 구성되어 전자 부품입니다.
ISO 9001
준수 1987 인증에 ISO의 시작에서 비준 비즈니스 관행의 품질 보증 (ISO-9000, -9002, -9004, 등 포함) 국제 표준 시리즈는 제품의 많은 종류를 판매하는 중요하다 특히 정부 기관의 (데이터 통신 장비 및 서비스 포함) 서비스를 제공합니다.
ISO, International Standards Organization
개발 및 제조, 환경 보호, 컴퓨터, 데이터 통신, 그리고 많은 다른 분야에 대한 전 세계적 기준을 유지하는 책임을 맡은 국제기구.
로컬 상호 연결 네트워크
Logic
심볼 시스템 수량과의 관계를 표현하기 위해 사용되는 형식적인 처리 논리의 수학. AND, OR 및 NOT 논리 함수 심볼들의 예이다. 각 기능은 스위칭 회로, OR 게이트로 번역 될 수있다.스위치 (또는 게이트) 두 상태 중 & ndash를 가지고 있기 때문에; 개폐 중 & ndash; 이는 문제의 해결책에 대한 이진수 애플리케이션을 가능하게한다. 게이트 회로에서 얻어진 기본 로직 기능은 기계를 계산의 기초가됩니다.
패키지에 하나 이상의 집적 회로의 어셈블리.
Memory
머신 판독 가능 포맷으로 데이터를 저장할 수있는 어떤 장치 일 수있다. 통상적으로 랜덤 액세스 메모리와 동의어로 사용하고 판독 전용 메모리.
Micron (µ)
미터의 백만 분의 일에 해당 선형 측정 미터 단위.사람의 머리카락은 직경이 약 100 미크론이다.
Mixed-signal Chip
디지털 신호 처리 회로 및 아날로그 신호 처리를위한 회로를 결합 칩.
메모리에 대해, 그 내용의 전원이 꺼져있을 때 유지됩니다. 저장 장치
원래 디자인 제조 업체.
OEM
주문자.
전자 기기에 집적 회로를 사용하기 위해서는, 집적 회로는 패키지화 되어야 하며, 패키지는 손상으로부터 칩을 보호하고 시스템에 전기 접속을 제공한다.
PDIP, Plastic Dual In-line Package
핀 또는 리드선의 두 직선, 병렬 행에 종료 스루 홀 패키지. 관통 구멍 마운팅. 성분 구멍으로 도전성 패턴의 표면에 구성 요소의 전기적 접속
Photo Mask
IC 제작에 사용되는 패턴의 배열로 덮여 투명 (유리 또는 석영) 판. 각각의 패턴은 모든 회로 및 장치 요소의 크기와 모양을 정의 불투명하고 투명한 영역으로 구성되어 있습니다.포토 마스크는 선택된 영역을 노출하는 데 사용하고, 처리 될 영역을 정의한다. 포토 마스크는 불투명 한 영역을 생성하는 에멀션, 크롬, 산화철, 산화 실리콘 또는 다른 물질을 이용할 수있다.
PLCC, Plastic Leaded Chip Carrier
모든 측면에서 J-리드 플라스틱 패키지
Product families/families
일반적인 설계에 기초하여 반도체 소자의 버전. 제품군은 Micronas의 고객이 개별 IC를 교환하고, 따라서 하나의 제품 개발 프로세스에서 다른 제품을 만들 수 있습니다.
Protocol
표준 또는 두 대의 컴퓨터가 서로 통신하는 데 사용하는 규칙의 집합입니다.
PSDIP, Plastic Shrink DIP
(TV 애플리케이션을위한 일반) 높은 장착 밀도를 필요로하는 애플리케이션에 사용 1,788mm의 리드 피치, 함께 수영을 닮은 패키지로 제공된다.
PTO89
Chip package type.
일반적인 용어는 네면에 리드와 기술 평면 실장 패키지; 일반적으로 갈매기 날개 모양의 리드 칩 캐리어와 같은 장치를 설명하는 데 사용.
다른 위치에 대한 액세스의 순서가 액세스 속도에 영향을주지 않는 데이터 저장 디바이스의 유형. 이는 대조적이다, 예를 들면, 그 데이터를 순차적으로 액세스하는 것이 훨씬 빠르다 자기 디스크 또는 자기 테이프가 비 순차적 위치에 액세스하는 전자 스위칭보다는 기억 매체의 물리적 움직임을 필요로하기 때문이다.
ROM, Read Only Memory
고정 된 내용으로 제조 된 데이터 저장 장치의 타입.용어는 대부분의 반도체 집적 여러 종류가있는 메모리 회로, 및 CD-ROM에 적용된다. ROM은 본질적으로 비 휘발성 저장 중 & ndash이고; 이는 전력이 DRAM과 달리 스위치 오프되는 경우에도 그 내용을 유지한다. ROM이 종종 이러한 일반적으로 고정 된 목적이 있기 때문에 임베디드 시스템을위한 프로그램을 저장하는 데 사용된다.
RTC
Real-time Clock
백 오피스 기능을 통합 SAP AG에서 개발 한 계획 소프트웨어입니다.
Semiconductor
일반적으로 결정 성 물질. 일반적인 반도체는 실리콘, 게르마늄 및 갈륨 비화물이다.용어는 이러한 소재로 만든 IC를 적용하는 데 사용됩니다.
Silicon
실리콘 원료는 규사 (규산)의 형태로 거의 무한한 양을 찾을 수있다. 그것은 산소 후 지구상에서 두 번째로 가장 일반적인 요소입니다. 지각의 세 번째는 실리콘으로되어있다.비용 처리는 반도체 산업에 의해 요구되는 순수한 형태로 원료를 반전 할 필요가있다. 이 양식에서, 단 하나의 외국 원자는 실리콘 억 원자 당 존재한다.
Switch
의도된 명령에 의해 전기적인 신호를 통과 시키거나 블록하는 기능을 갖는 아나로그 IC
System-on-chip
단일 칩에 완전한 작업 제품에 대한 모든 전자 장치를 포함하는 고도로 통합 된 칩
자동차에 내장 된 네비게이션 및 통신 기술을 사용하여 트래픽을 제어하는 방법.
Test Facility, 시험 시설
명세서 전체에 걸쳐 구성 요소의 전체 기능을 보장하는 구조적이고 보완적인 응용 프로그램 테스트를위한 기관. 초기 표준 시험은 실리콘 웨이퍼 상에 접촉을 포함하고, 제 2 단계에서 맡았다 유닛은 다양한 온도에서 테스트된다.
TO92, 트랜지스터 아웃 라인 패키지
칩 패키지 유형
TQM, 총 품질 관리
회사의 작업 프로세스의 체계적인 조사 및 종합적인 개선을위한 방법. TQM 방법은 이제 모든 산업 분야에서 전 세계적으로 사용된다.
활성 반도체 회로에있는 순수한 실리콘의 얇은 조각 - 집적 회로 또는 IC를 -. 리소그래피 공정을 사용하여 구축
제조와 관련하여 사용 :. 생성 된 제품의 개수에 가능한 제품의 수의 비율