앞날을 내다보는 계획 – 일관적인 활동

미크로나스의 환경

환경 보호, 직업 안전 및 화재 보호 통합 관리를 도입함에 따라, Micronas GmbH는 지난 2002년 7월에 최초로 EMAS 인증을 받았으며 2020년 7월에는 ISO 14001 재인증을 받았습니다. 또한 2020년  10월에는 스코틀랜드의 Micronas Ltd.도 ISO 14001 재인증을 받았습니다.

하지만 미크로나스 그룹의 환경 보호와 직업 안전에 대한 헌신은 훨씬 더 예전부터 이루어졌습니다. 이미 80년대 중반 무렵부터, 미크로나스는 ISO14001과 EMAS에 의해 다루어지고 표준화된 문제들을 해결하기 위하여 전문 부서를 두고 일하였습니다. 최근의 인증들은 지금까지 수행된 노력의 결과 이 두 표준의 모든 요구조건을 충족시키게 되었음을 증명하는 것입니다. 미크로나스에서는 인간과 환경에 대한기술 시설의 안전성을 최우선으로 고려합니다.

 

환경 인증서

ISO 14001

International standard that specifies the requirements for an environmental management system for all kinds of organizations that intend to achieve solid environmental performance and to demonstrate, by controlling the impact of its activities, products or services on the environment.

EMAS registration document for Micronas GmbH