Ad hoc news |

Micronas improves operating results in second quarter and now expects to break even for the year as a whole (PR1011)

TDK Micronas Visual
  • Micronas setzt im zweiten Quartal die Konsolidierung des Unternehmens fort
  • Mit einem Umsatzwachstum von 4 Prozent und einer EBIT-Steigerung von CHF 5.3 Millionen gegenüber Vorquartal wurden die vom Management abgegebenen Erwartungen übertroffen
  • Während der Automotive-Umsatz um 5.7 Prozent zunahm, blieb der Consumerumsatz auf Vorquartalsniveau
  • Der Liquiditätsabfluss im operativen Bereich wurde im ersten Halbjahr gestoppt
  • Verwaltungsrat und Management erwarten für das gesamte Jahr 2010 eine EBITMarge in Höhe von 5 bis 7 Prozent und ein ausgeglichenes Ergebnis

Zürich, 20. Juli 2010 – Der konsolidierte Netto-Umsatzerlös der Micronas Gruppe belief sich im zweiten Quartal 2010 auf CHF 49.3 Millionen und lag aufgrund der Verbesserung des Automotive-Umsatzes leicht über Vorquartalshöhe (plus 4.0 Prozent). Der Betriebsgewinn (EBIT) konnte gegenüber dem ersten Quartal um CHF 5.3 Millionen auf CHF 6.1 Millionen gesteigert werden. Die vom Micronas Management für das zweite Quartal abgegebenen Erwartungen wurden damit wie schon im vorangegangenen Quartal übertroffen.

Nach Berücksichtigung von Finanzaufwand und -ertrag resultierte für das zweite Quartal ein Verlust von CHF 0.4 Millionen gegenüber einem Verlust von CHF 3.9 Millionen im Vorquartal. Das Ergebnis pro Aktie beträgt CHF -0.01. Micronas verfügte am 25. Juni 2010 über eine Liquidität von CHF 167.9 Millionen, was einem Rückgang von CHF 11.2 Millionen gegenüber dem 26. März 2010 entspricht; davon wurden CHF 12.1 Millionen für Restrukturierungszahlungen ausgegeben. Der Liquiditätsabfluss im operativen Bereich konnte somit bereits im ersten Halbjahr gestoppt werden. Die Eigenkapitalquote beträgt 39.0 Prozent, was einem Eigenkapital von CHF 117.8 Millionen entspricht.

„Micronas setzt die Konsolidierung des Unternehmens auch im zweiten Quartal fort“ erklärt Micronas CEO Matthias Bopp. „Erfreulicherweise hat sich nicht nur der Umsatz sonder auch das operative Ergebnis weiter verbessert. Die von Verwaltungsrat und Management Anfang Jahr eingeleiteten Massnahmen wirken sich für Micronas bereits positiv aus“.

Im Bereich Automotive stieg der Umsatz gegenüber dem Vorquartal um 5.7 Prozent auf CHF 42.4 Millionen. Der Betriebsgewinn betrug CHF 4.3 Millionen, was im Vergleich zum ersten Quartal eine Steigerung von CHF 3.4 Millionen bedeutet. Die Kosten der noch nicht ausreichend ausgelasteten Fertigung belasten das operative Ergebnis derzeit noch mit CHF 2.9 Millionen.

Der Automobilmarkt entwickelt sich im Moment sehr unterschiedlich. Während sich in Europa das Auslaufen der Förderprogramme deutlich bemerkbar macht, wächst der Markt in den USA weiter. Die Absätze erhöhten sich in den ersten fünf Monaten gegenüber der Vorjahresperiode. In Japan zeigen sich ebenfalls positive Wachstumstrends. In China legt der Automobilmarkt weiterhin stark zu, wobei sich das Wachstumstempo leicht verlangsamt. China bleibt 2010 mit deutlichem Abstand der grösste Automarkt, vor den USA und Japan. Besonders rasant wächst der Sektor der Premium-Fahrzeuge in China, wovon vor allem die deutschen Automobilhersteller profitieren.

Im Mai 2010 lieferte Micronas den 500-millionsten linearen Hall-Effekt-Sensor der Familie HAL 8xy aus. Hall-Sensoren eignen sich zur berührungslosen und verschleissfreien Erfassung von Weg- bzw. Winkelstrecken. Die HAL 8xy-Familie kommt in erster Linie im Automobil für die Drosselklappen- und Leuchtweitenregelung, in elektrischen Lenkunterstützungssystemen bis hin zu Tankfüllstandsmessungen zur Anwendung. Die Erfolgsgeschichte dieser programmierbaren, linearen Hall-Sensoren basiert auf der angebotenen Funktion der Programmierbarkeit dieser Sensoren über ein Chip-internes EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) sowie deren Einsatz in einem erweiterten Temperaturbereich von -40 bis 170 Grad Celsius.

Im Bereich Consumer betrug der Umsatz CHF 6.9 Millionen, nachdem im Vorquartal CHF 7.3 Millionen ausgewiesen worden waren. Der Betriebsgewinn belief sich im zweiten Quartal auf CHF 1.8 Millionen.

Die Auslastung in der Freiburger Produktion lag im zweiten Quartal 2010 weiterhin bei über 70 Prozent. Hierzu trugen neben dem steigenden Bedarf bei den Sensoren auch Restvolumina bei den Consumer-Produkten bei. Die im zweiten Quartal bestehende Kurzarbeit konnte per Ende Juni in Freiburg für die Ferienmonate Juli und August aufgehoben werden.

Der Verwaltungsrat und das Management von Micronas rechnen damit, dass die erfolgreiche Restrukturierung und die damit verbundene strategische Ausrichtung auf den Automotive-Bereich mit den zwei Produktlinien Hall-Effekt-Sensoren und embedded Mikrocontroller die Rentabilität des Unternehmens weiter verbessern. Verwaltungsrat und Management erwarten für das gesamte Jahr 2010 eine EBIT-Marge in Höhe von 5 bis 7 Prozent und ein ausgeglichenes Ergebnis.