Ad hoc news |

Schwieriges Umfeld bei Consumer; anhaltend gute Entwicklung bei Automotive (PR0615)

TDK Micronas Visual

In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres bewegte sich der Bereich Consumer in einem schwierigen Marktumfeld. Die Fussball-Weltmeisterschaft brachte dem Geschäft die erhofften Impulse nicht. Anhaltend gut und mit erfreulichem Wachstum entwickelte sich der Bereich Automotive. Während der konsolidierte Umsatz der Micronas Gruppe im ersten Halbjahr 2006 über dem vergleichbaren Vorjahreswert lag, entwickelten sich die Ertragswerte negativ. Die Produktionskapazitäten von Micronas waren allerdings im Berichtszeitraum mit 95 Prozent gut ausgelastet.

Der konsolidierte Nettoumsatz der Micronas Gruppe erreichte in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres CHF 411.3 Millionen. Dies entspricht im Vergleich zur Vorjahresperiode einem Anstieg um CHF 22.2 Millionen oder 5.7 Prozent. Die Bruttomarge stellte sich im Berichtzeitraum auf 30.4 Prozent. Der Auftragseingang steht mit CHF 416.2 Millionen zu Buche, der Auftragsbestand per 30. Juni 2006 beträgt CHF 235.1 Millionen.

Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) bildete sich im Sechsmonatsvergleich um 45.5 Prozent auf CHF 42.6 Millionen zurück. Beim Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) errechnet sich für den Berichtszeitraum ein Negativwert von CHF 15.2 Millionen.

Für die sechsmonatige Geschäftsperiode muss ein Verlust von CHF 6.5 Millionen ausgewiesen werden, verglichen mit einem Gewinn von CHF 19.9 Millionen für das erste Semester 2005. Pro Aktie errechnet sich ein Verlust von CHF 0.20.

Im Geschäftsbereich Consumer lag die Priorität im Berichtszeitraum bei den höherwertigen Flachbildschirmgeräten, deren Absatzmärkte im längerfristigen Trend durch überdurchschnittliche Wachstumsraten gekennzeichnet sein werden. Erstmals wurden auf weltweiter Basis bei Bildschirmgrössen zwischen 30 und 34 Zoll mehr LCD-Geräte als Bildröhrenapparate verkauft. Dieser Trend unterstützt die Nachfrage nach den entsprechenden Highend-Produkten von Micronas. Die diesbezüglichen Markterwartungen nicht zu erfüllen vermochte allerdings die Fussball-Weltmeisterschaft; die durch dieses Grossereignis initiierte Nachfrage nach Flachbildschirmen blieb verhalten.

Mit neu im Markt eingeführten Chiplösungen erreicht Micronas einen eigentlichen technischen Quantensprung. Erste Geräte mit dieser Technologie sind im Handel erhältlich. Micronas verfügt über die neueste Generation von Audio- und Video-Encoder- und Decoder- Technologien für High-Definition-TV. Damit können Zukunftsmärkte wie Internet-Fernsehen, Digital-TV und Media-PCs anvisiert werden. Die in den ersten Monaten des Geschäftsjahres aufgetretenen produktionstechnischen Herausforderungen bei neu eingeführten Produkten konnten im Berichtszeitraum gemeistert werden.

Im Geschäftsbereich Automotive ist das Wachstum nach wie vor ungebrochen. Neuentwicklungen bei den Hall-Sensoren fanden gute Aufnahme im Markt.

Den Aktionären wurde auf der Basis der beschlossenen Nennwertreduktion der Micronas Titel von CHF 0.95 pro Aktie per 22. Mai 2006 die entsprechende Auszahlung geleistet. Zusätzlich wurden im Berichtszeitraum 1 311 000 Micronas Aktien im Wert von CHF 44.9 Millionen via zweite Handelslinie zurückgekauft.

Aufgrund der unklaren Inventarsituation bei den Fernsehgeräte-Herstellern, nach einer Fussball-Weltmeisterschaft, die absatzmässig nicht den Erwartungen der Marktteilnehmer entsprach, ist es zum heutigen Zeitpunkt schwierig, die möglichen Auswirkungen auf die Nachfrage nach Micronas Produkten detailliert zu bewerten. Auf der Basis des Auftragsbestandes ist für das dritte Quartal 2006 eine Steigerung des Micronas Umsatzes in Höhe von 13 bis 15 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal zu erwarten. Das Netto- Ergebnis für das dritte Quartal 2006 dürfte im besten Fall ausgeglichen sein.

Die Micronas Gruppe ist ein führender, unabhängiger Hersteller von innovativen applikationsspezifischen Halbleitersystemen auf den Gebieten Unterhaltungs- und Automobilelektronik. Ihre Aktien sind an der SWX Swiss Exchange, Zürich, kotiert.