Ad hoc news |

Verringerung des Verlustes dank Restrukturierungsmassnahmen im Bereich Consumer (PR0805)

TDK Micronas Visual

Zürich, 17. April 2008 - Micronas ist erwartungsgemäss ins Jahr 2008 gestartet. Der im Herbst 2007 begonnene Restrukturierungsprozess kam im ersten Quartal 2008 rascher als ursprünglich geplant voran. Der konsolidierte Netto-Umsatzerlös betrug im ersten Quartal 2008 CHF 169.6 Millionen und lag damit um 2.4 Prozent tiefer als im vierten Quartal 2007. Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) lag bei CHF 12.8 Millionen. Der Betriebsverlust vor Sondereinflüssen verringerte sich trotz einer um 340 Basispunkten tieferen Marge gegenüber dem Vorquartal um 62.0 Prozent auf CHF 3.8 Millionen. Die eingeleiteten Restrukturierungs- massnahmen führten im ersten Quartal zu einer Einsparung bei den operativen Kosten von rund CHF 10.0 Millionen oder 15.0 Prozent der Vorquartalskosten. Der Betriebsverlust (EBIT) betrug CHF 3.8 Millionen, im Vorquartal CHF 69.5 Millionen. Der Verlust der Geschäftsperiode betrug 7.8 Millionen, was einem Ergebnis pro Aktie von CHF -0.26 entspricht.

Der Bereich Automotive ist währungsbedingt etwas verhalten ins neue Jahr gestartet. Der Umsatz war mit CHF 53.7 Millionen gegenüber dem Vorquartal um 2.9 Prozent rückläufig. Wie angekündigt konnte die im Vorquartal erwirtschaftete äusserst hohe EBIT-Marge von 27.3 Prozent nicht gehalten werden, sie betrug im ersten Quartal jedoch noch immer respektable 24.8 Prozent, was einem Betriebsgewinn (EBIT) von CHF 13.3 Millionen entspricht.

An der Messe "embedded world", welche im Februar in Nürnberg stattfand, stellte Micronas der Öffentlichkeit die easyLIN-Produktlinie für intelligente Sensor- und Aktuatorapplikationen vor, die speziell für LIN-Bus-Applikationen entwickelt wurde. Moderne PKW und LKW enthalten mehrere LIN-Bus-Module, die intelligente Sensoren verbinden und Aktuatoren für Fensterheber, Scheibenwischer und viele andere Funktionen steuern. Die Micronas Produktlinien vereinfachen die Entwicklung und senken die Kosten von LIN-Bus-Modulen, da sie in einem einzigen Bauelement alle Logikfunktionen, Peripherie-module, Schnittstellen und ein LIN-Bus-Interface enthalten.

Die ebenfalls neu lancierte Hall-Effekt-Sonderfamilie HAL 28xy für Automotive- und Mechatronik-applikationen enthält einen Mikrocontroller, einen Temperatursensor, eine weiterentwickelte On-Chip-Kompensation sowie eine digitale Schnittstelle. Die Sensorfamilie HAL 28xy ist prädestiniert für preissensitive Applikationen, wie etwa Systeme zur Erfassung der Sitzposition oder zur Ermittlung des Benzinfüllstandes. Der Bedarf nach leistungsfähigen Steuergeräten und Sensoren wird in den nächsten Jahren beträchtlich zunehmen, da nur mit aufwändigem Motor- und Getriebemanagement die künftigen Abgasgrenzwerte eingehalten werden können. Die Hersteller müssen jede einzelne Komponente optimieren und werden deshalb immer mehr mechanische Sensoren durch kontaktlose ersetzen. Der anhaltend grosse Bedarf nach intelligenten, leichten und kostengünstigen Elektronikkomponenten wird dem Bereich Automotive weiterhin positive Impulse geben. Anfragen für neue Projekte, auch von bisher zurückhaltenden Kunden, zeigen, dass Micronas im internationalen Markt gut positioniert ist.

Der Bereich Consumer ist noch stark vom Restrukturierungsprozess geprägt. Der Umsatz betrug im ersten Quartal 2008 CHF 115.9 Millionen und lag damit um 2.2 Prozent unter dem Vorquartal. Der Betriebsverlust vor Wertminderungen und Restrukturierungen verringerte sich um 31.9 Prozent auf CHF 17.1 Millionen. Die im Herbst 2007 eingeleitete Restrukturierung verläuft erfolgreich und führte bereits im ersten Quartal 2008 zu namhaften Kostenreduktionen. Kundenseitig sind die neuen Produkte gut aufgenommen worden, was hinsichtlich des Gewinns von weiteren Marktanteilen positiv stimmt. Die Fokussierung der Forschungs- und Entwicklungsabteilung und die Straffung der Verkaufsorganisation sind in der Umsetzungsphase und im Zeitplan voraus. Bei den IPTV-Set-Top-Boxen für Telco-Anwendungen wurden die Aktivitäten eingestellt und das Gros der in diesem Bereich beschäftigten Mitarbeiter hat in der Zwischenzeit das Unternehmen verlassen. Als Folge der Finanzmarktkrise kommen im Markt erste Zweifel bezüglich der allgemeinen Wachstumserwartungen für 2008 auf. Enttäuschend verlaufen ist der Bestellungseingang im Bereich Consumer in den Märzwochen, was sich negativ auf den Geschäftsverlauf im zweiten Quartal auswirken wird.

Der Geschäftsbereich Consumer steht nach wie vor unter dem Einfluss eines sehr kompetitiven Marktumfelds. Bei den Flat-Panels setzen sich sehr rasch jene Technologien durch, welche die Bildqualität bezüglich Bildruckeln und Bewegungsunschärfen verbessern. Beide Effekte werden vom Micronas Produkt FRC-M, der vierten Generation der Micronas truD-Technolgogie, abgedeckt.

Verschiedene Hersteller haben Full-HD-TV-Geräte mit LCD-Bildschirm lanciert, die auf der VCT-Produktfamilie von Micronas aufbauen. Mit diesen Single-Chip-Lösungen erhalten die Hersteller die benötigten Systemkomponenten aus einer Hand.

Nachdem Toshiba im Februar 2008 die Einstellung der Produktion und die Weiterentwicklung der HD-DVD-Technik – einschliesslich der Geräte – angekündigt hatte, gilt die Blu-ray Disc als Siegerin im Formatkrieg für das digitale optische Speichermedium. Nach dem Entscheid für den neuen Blu-ray-Standard ist die Unsicherheit für die Konsumenten endlich beseitigt, und es wird erwartet, dass die Nachfrage nach HD-TVs und den zugehörigen Geräte zunehmen wird. Diese Entwicklung eröffnet auch Micronas interessante Möglichkeiten, insbesondere bei den Produkten für den perfekten Home-Cinema-Sound mit der Micronas MSP-Audio-Plattform.

Die Auslastung der installierten Maschinenkapazität in der Freiburger Waferfab lag im Berichtszeitraum durchschnittlich bei 95 Prozent. Technologiebedingter Bedarf wurde über externe Waferfoundries gedeckt. Ein Schwerpunkt bei den laufenden Projekten lag in der Kostenreduzierung, wie zum Beispiel in der Verbesserung der Ausbeute und Optimierung von Prozessabläufen.

Für das zweite Quartal rechnet Micronas mit einem Umsatz zwischen CHF 130 und 140 Millionen und einem Betriebsverlust (EBIT) zwischen CHF 20 und CHF 25 Millionen. Der Umsatzbeitrag des Bereichs Consumer wird zwischen CHF 75 und 85 Millionen betragen. Für den Bereich Automotive erwartet Micronas einen Umsatz von rund CHF 55 Millionen.

Die Micronas Gruppe ist ein führender, unabhängiger Hersteller von innovativen applikationsspezifischen Halbleitersystemen auf den Gebieten Unterhaltungs- und Automobilelektronik. Ihre Aktien sind an der SWX Swiss Exchange, Zürich, kotiert.

Zürich, 17. April 2008