Investor News |

Erholung bei Umsatz, Gewinn und Bestellungseingang im zweiten Quartal (PR0516)

TDK Micronas Visual

Zum Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2005

Der konsolidierte Nettoumsatz der Micronas Gruppe lag im zweiten Quartal mit CHF 196.0 Millionen leicht über dem Vorquartalsniveau. Der Auftragseingang steigerte sich um 35.8 Prozent auf CHF 238.4 Millionen. Die Book-to-bill-Ratio betrug 1.22. Der Betriebsgewinn (EBIT) konnte im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 65.9 Prozent auf CHF 14.6 Millionen verbessert werden; er erreichte 7.4 Prozent der Nettoumsatzerlöse. Der Gewinn der Geschäftsperiode erhöhte sich im Quartalsvergleich um 55.1 Prozent auf CHF 12.1 Millionen oder 6.2 Prozent der Netto-Umsatzerlöse. Der Gewinn pro Aktie betrug CHF 0.37, was im Vergleich zum Vorquartal einer Steigerung um 54.2 Prozent entspricht.

Die unfreundliche Marktlage wirkte sich im ersten Halbjahr 2005 auf den Geschäftsgang der Micronas Gruppe aus. Micronas konnte ihre starke Marktstellung behaupten. Der konsolidierte Nettoumsatz der Gruppe lag in der Berichtsperiode 2005 mit CHF 389.1 Millionen um 20.2 Prozent unter dem Vergleichswert des Vorjahres. Der Gewinn der Geschäftsperiode reduzierte sich im Halbjahresvergleich um 72.4 Prozent auf CHF 19.9 Millionen.

Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Goodwillamortisationen (EBITDA) erreichte im ersten Halbjahr 2005 CHF 78.1 Millionen und lag damit um 53.8 Prozent unter dem vergleichbaren Vorjahreswert. Auch beim Betriebsgewinn (EBIT) resultierte in der Halbjahresbetrachtung ein Minus von 78.1 Prozent. Der EBIT erreichte in der Berichtsperiode einen Wert von CHF 23.3 Millionen.

Der Gewinn der Geschäftsperiode lag im Berichtszeitraum mit CHF 19.9 Millionen um 72.4 Prozent tiefer als in den ersten sechs Monaten 2004. Die Nettorendite stellte sich auf 5.1 Prozent. Der Gewinn pro Aktie erreichte CHF 0.60.

Im Geschäftsbereich Consumer war die Nachfrage im Berichtszeitraum noch schleppend. Sie begann sich aber gegen Ende des zweiten Quartals zu erholen. Impulse für eine Marktbelebung werden von der Internationalen Funkausstellung in Berlin erwartet.

Im Bereich des digitalen High Definition-TV - einer technologischen Kernkompetenz von Micronas - dürfte in nächster Zukunft China eine immer wichtigere Rolle spielen. Deshalb hat Micronas in Schanghai ein neues Entwicklungszentrum eröffnet, das im Juni offiziell eingeweiht wurde.

Der Geschäftsbereich Automotive entwickelte sich im ersten Halbjahr 2005 erfreulich. Dies zeigt sich bei den Controllern in über den Erwartungen liegenden Verkaufszahlen und einer guten Nachfrage nach höherwertigen Produkten. Bei den Hall-Sensoren blieb die Nachfrage anhaltend hoch.

Für das zweite Halbjahr 2005 werden gegenüber den ersten sechs Monaten eine Umsatzsteigerung von leicht über 20 Prozent und eine Nettorendite von 8 Prozent der Nettoumsatzerlöse erwartet.

Die Micronas Gruppe ist ein führender, unabhängiger Hersteller von innovativen applikationsspezifischen Halbleitersystemen auf den Gebieten Unterhaltungs- und Automobilelektronik. Ihre Aktien sind an der SWX Swiss Exchange sowie am Prime Standard Segment (TecDAX) in Frankfurt kotiert.