"Hi-Resolution PWM"-Technologie von Micronas erlaubt Einsatz von Class-D-Verstärkern für rein digitale TV-Audio-Lösungen (0402)
Neue Technologie ermöglicht das Design von kostengünstigeren Flat-Panel-TVs mit Top-Klang
Freiburg, 17. Februar, 2004 - Micronas, führender Anbieter von innovativen, anwendungsspezifischen IC-Lösungen für die Bereiche Unterhaltungselektronik und Automobilelektronik, hat auf die neuste Generation ihrer Single-Chip-TV-Audioprozessoren der MSP 46xyK-Familie PWM-Ausgänge (Pulse Width Modulation) integriert. Über die PWM-Ausgänge lassen sich die Audio-ICs direkt an Switched-Mode-Audioverstärker ("Class D") anschließen - ohne externe Konverter.
Angesteuert von "Hi-Resolution PWM"-Signalen weisen die geschalteten Class-D-Verstärker gegenüber den traditionellen linearen "Class-AB"-Typen einige entscheidende Vorteile auf: Da sie mit einem Wirkungsgrad von 95 Prozent arbeiten, reduziert sich die Wärmeentwicklung deutlich. Kühlkörper sind deshalb nicht mehr erforderlich. Außerdem kann die Stromversorgung der Fernseher kleiner ausgelegt werden, da die Verlustleistung der Audioverstärker sinkt. Auf diese Weise ermöglicht die von Micronas entwickelte "Hi-Resolution PWM"-Technologie deutlich kostengünstigere und leichtere Designs.
"Die Kombination von Hi-Resolution PWM und Class-D-Verstärkern bietet vor allem für den schnell wachsenden Markt von Flat-Panel-TVs große Vorteile", sagt Stefan Hepp, Director Marketing Consumer Audio von Micronas. "Da die digitalen Verstärker weniger Leistung aufnehmen und entsprechend weniger Wärme produzieren, können die Hersteller flachere und kostengünstigere Fernsehgeräte mit LCD- oder Plasmabildschirmen entwerfen. Mit unseren neuen Multistandard-Sound-Prozessoren der MSP 46xyK-Familie ermöglichen wir den Fernsehherstellern, die Vorteile der Class-D-Verstärker voll zu nutzen und dabei eine ausgezeichnete Klangqualität zu erreichen."
Die Audio-DSP-Spezialisten von Micronas haben die Hi-Resolution PWM-Technologie darauf hin entwickelt, mit den Class-D-Verstärkern vieler Hersteller zusammen arbeiten zu können. Sie steht lizenzfrei in der MSP 46xyK-Familie zur Verfügung.
Die Mitglieder dieser Familie sind die bisher einzigen Single-Chip-TV-Audioprozessoren, auf denen die PWM-Signalgenerierung integriert ist. Damit entfallen die Kosten für zusätzliche PWM-Modulator-Chips.
Die Hi-Resolution PWM-Technologie setzt Audio-Samples in eine schnelle Abfolge von Pulsen um, die eine genau definierte Pulslänge aufweisen. Das Audiosignal moduliert die Breite der Pulse. Ein PWM-Puls überträgt also die Information im Zeitbereich, oder einfacher ausgedrückt, "horizontal" - im Gegensatz zur "vertikalen" Information, die in der Amplitude analoger Signale steckt. Die Frequenz der PWM-Pulse ist so niedrig gewählt, dass der Wirkungsgrad der Verstärker erhalten bleibt, und andererseits hoch genug, um digitale Störgeräusche von den Lautsprechern fern zu halten.
Wie die Einführung der ersten Generation von CD-Playern gezeigt hat, besteht die Herausforderung der digitalen Audiosignalverarbeitung darin, den Sound nicht kalt oder hart klingen zu lassen. Da Hi-Resolution PWM intern mit einer extrem hohen Auflösung arbeitet und an den Ausgängen präzise Anstiegsflanken der Pulse zur Verfügung stellt, wird eine natürliche und detailreiche Klangwiedergabe erreicht.
Mit der neuen MSP 46xyK-Generation gibt Micronas dem Markttrend zu durchgängigen, rein digitalen Audiokonzepten - vom Audio-Front-End bis zu den Lautsprechern - neuen Schub. Die Forderung der Konsumenten nach multifunktionalen, aber auch nach kleineren Geräte mit niedrigerer Energieaufnahme bei höchster Audio-Qualität treibt diese Entwicklung voran. Mit der neuen Generation ihrer MSP-Familie unterstreicht Micronas einmal mehr ihre Zielsetzung, das Zusammenwachsen der digitalen Video- und Audio-Welten in künftigen Gerätegenerationen voranzutreiben.
Verfügbarkeit
Die Mitglieder der MSP 46xyK-Familie stehen in verschiedenen QFP- und PSDIP-Gehäusen ab sofort zur Verfügung.
Die MSP 44/46xyK-Familie
Die ersten Mitglieder der neuen MSP 44xyK-Familie - die weltweit ersten Single-Chip-TV-Audioprozessoren mit integrierter Dolby Pro Logic® II-Decodierung - hat Micronas im Juli letzten Jahres auf den Markt gebracht. Aufgrund ihres hohen Integrationsgrades erlauben es die neuen ICs den Fernsehherstellern, sowohl die Systemkosten zu senken als auch das Time-to-Market zu reduzieren.
Bei der MSP 44/46xyK-Familie handelt es sich um eine evolutionäre Weiterentwicklung der erfolgreichen Multistandard-Sound-Prozessorfamilie (MSP), die Micronas darauf hin konzipiert hat, sämtliche weltweit existierenden TV-Audio-Standards zu verarbeiten. Die MSP 44/46xyK-Chips sind mit allen anderen Chips der MSP-Familie kompatibel, von denen bisher mehr als 220 Millionen Stück verkauft wurden. Daher können die Anwender einmal entwickelte Soft- und Hardware wiederverwenden.
Neben den deutlich reduzierten Kosten aufgrund des höheren Integrationsgrades bieten die Chips der MSP 44/46K-Familie weitere Vorteile: Da sie auch Audio-Controlling-Funktionen übernehmen, entlasten sie den System-Controller des Fernsehers. Damit können Fernsehhersteller einfachere und kostengünstigere Controller einsetzen und so ihre Systemkosten und die Entwicklungszeit für Soft- und Hardware weiter reduzieren.
Das Stereo Decoding entsprechend der jeweiligen regionalen TV-Audio-Standards übernimmt der Demodulator-Block. In dieser Funktionseinheit geschieht auch die Verarbeitung von FM-Radio - einer Funktionalität, die besonders für Zweitfernseher im Hobby-Raum oder in der Küche interessant ist. Der zweite große auf den MSP 44/46xyK-ICs integrierte Funktionsblock übernimmt das komplette TV-Audio-Baseband-Processing. Dazu gehören beispielsweise der Graphic Equalizer, Bass, Treble, Lautstärkeregelung sowie speziell für Fernseher entwickelte Verbesserungen der Klangwiedergabe wie Micronas BASS oder die Linearisierung des Lautsprecher-Frequenzganges.