Trade News |

Micronas zielt mit neuester Videodecoder-Generation auf den stark wachsenden Markt von DVD- und Personal-Video-Recordern (PVRs) (0505)

TDK Micronas Visual

Dem Spezialisten für hochqualitative Mixed-Signal Videochips eröffnet sie neue Märkte. Die evolutionäre Weiterentwicklung der Videodecoder-Familie von Micronas setzt mit integriertem Kopierschutz und Component-Video-Eingang neue Standards.

Freiburg, 21. Februar 2005 - Micronas, führender Hersteller von innovativen Chipsätzen für Unterhaltungselektronik und Multimedia, stellt heute seine vierte Generation von Videodecodern vor - optimiert für Personal Video Recorder (PVRs), Set-Top-Boxen und Videoprojektoren. Die neuen ICs erfüllen die Anforderungen des Marktes nach applikationsspezifischen Funktionsmerkmalen, wie beispielsweise einem Component-Video-Eingang und die Unterstützung des Macrovision® V7.1 Kopierschutzes.

"Die neue VPX 322xF-Familie profitiert von unserer jahrelangen Erfahrung in der Entwicklung von Videodecodern," erklärt Kai Scheffer, Director Business Line Media Home von Micronas. "Die so gewonnene Expertise ermöglicht es erst, hochqualitative Decodierung mit einer robusten Videosynchronisation zu kombinieren. Die Chips liefern eine überragende Bildqualität - auch unter schwierigen Bedingungen. Mehr als fünf Millionen VPX-Chips wurden bislang ausgeliefert. Wir gehen davon aus, dass die neue VPX 322xF-Familie die Verkaufszahlen überproportional steigen lässt, während wir in schnell wachsende Märkte wie PVRs und DVD-Recorder vorstoßen".

Diese Märkte erfordern neue Funktionsmerkmale sowie die Unterstützung neuer Standards. Diese Anpassung wird durch das Hinzufügen neuer Leistungsmerkmale bei gleichzeitiger Optimierung der Chips erreicht - gemäß der Strategie, Produktfamilien evolutionär weiterzuentwickeln.

"Mit diesem Ansatz unterstützt Micronas einen hohen Grad an Interoperabilität", fügt Kai Scheffer hinzu. "Der VPX 3228F beispielsweise verfügt neben dem Video- und S-Video-Eingang auch über eine so genannte "Component Video"-YPrPb-Schnittstelle zum direkten Anschluss an DVD-Player und Set-Top-Boxen. Dies ermöglicht eine Bildaufzeichnung in höchster Qualität."

Ein weiteres, wesentliches Funktionsmerkmal der neuen Videodecoder-Generation ist die Unterstützung der Macrovision-Technologie. Mit Macrovision markierte Analogsignale werden erkannt und dekodiert. So können der Inhalt kopiergeschützter Videokassetten und DVDs sowie Pay-per-View-Sendungen gegen unerlaubtes Kopieren bzw. Aufzeichnen geschützt werden.

Für den Entwicklungsingenieur erhöht der komfortable Zugriff auf die Daten des "closed-caption"-Systems sowie des CGMS (Copy Generation Management System) über den I²C-Bus die Flexibilität des Bausteins hinsichtlich der Systemintegration.

Zusätzlich bietet der VPX 322xF die Dekodierung aller wesentlichen VBI Formate, wie WST 525/625 Teletext, VPS, US/European close-captioning (CC), WSS 525/625 (CGMS), US NABTS, VITC 525/625, Gemstar® 1x/2x und Moji / japanischer Teletext. Ein adaptiver 4H-Kammfilter gewährleistet nicht nur einwandfreie, gestochen scharfe Bilder wie sie die anspruchsvollen Qualitäts-Bildschirme von heute erfordern, sondern auch die MPEG-Datenkompression.

Anders als am Markt verfügbare Wettbewerbsprodukte berechnet der VPX 322xF sowohl die Farb- als auch die Helligkeitswerte der Bildzeile mit der maximal verfügbaren Auflösung des A/D-Wandlers, bevor die Daten auf die benötigte Bildauflösung heruntergerechnet werden. Diese einzigartige Bildverarbeitungs-Pipeline von Micronas erhöht die Auflösung im Vergleich zum Industriestandard um 50 Prozent. Das Ergebnis ist ein schärferes und brillanteres Bild.

Die VPX 322xF-Videodecoder werden alternativ im kompakten PMQFP-64 oder pinkompatibel mit der VPX 322xE-Familie im PMQFP-44-Gehäuse geliefert. Der VPX 3228F ist auch in einem Platz sparenden PQFN-64 Gehäuse verfügbar. Sie gehören zu den weltweit kleinsten Chips ihrer Klasse. Im Vergleich zur letzten Generation konnte die Verlustleistung der VPX 322xF- Bausteine auf 500mW reduziert werden.

Die VPX 322xF-Videodecoder sind ab sofort verfügbar.