Trade News |

ミクロナス、パッケージに冗長性を備えたデュアル・ダイ・リニア・ホールセンサ、HAR24xy製品ファミリを発表

TDK Micronas Visual

自動車向けに品質評価を受けた2つのダイを超薄型パッケージに統合したデバイスが、冗長性の高い計測と高い安全性が要求されるアプリケーション向け小型磁石設計を可能に

フライブルク発2015年 2月 10 日
自動車ならびに産業機器向けに、革新的なセンサ・ベースのシステム・ソリューションを提供するミクロナスは、2月10 日、新製品HAR24xy製品ファミリを発表しました。

同 リニア・ホールセンサには、2つの自動車向けに品質評価を受けたダイが統合されていて、1mm 未満の超薄型TSSOP14パッケージながら、小型磁石で高精度な冗長計測を実現します。初代製品ファミリであるHAR2425ならびにHAR2455 は、自動車や産業機器向けアプリケーションに必要とされる高精度な診断機能や安全性を提供します。

本製品ファミリは、2015年2月24日~26日、ドイツ・ニュルンベルクで開催される、「Embedded World」(hall 4A、ブース番号:500)で紹介されます。

サンプル出荷は2015年5月、量産は2015年第二半期開始を予定しています。

HAR24xy 製品ファミリは、スロットル位置計測、ペダル位置検出、EGR(排気再循環)など、自動車向けアプリケーションに最適で、電流計測やあらゆる位置検出、非 接触ポテンショメーターにも使用することができます。超薄型TSSOP14パッケージで提供され、空隙を低減しスペースに制限のあるアプリケーション向け などの、数々の利点をもたらします。これら2つのダイのホール素子は磁界方向の位置が極めて近いため、2つの出力信号の相関を改善します。改善されたセン サの感度は、より小型な磁石設計を可能にします。さらに、磁石をホールセンサのアクティブ・エリアに極めて近くに置くことが出来るので、寄生磁界の影響を 小さくすることも可能です。

ミクロナスのオートモーティブ担当副社長であるDirk Behrens は次のようにコメントしています。
「HAL 24xy の利点に加えて、電源供給や出力レベルにも冗長性を持たせた2つのダイを統合したことにより、システムの冗長性が向上しました。温度特性に対する変動やデ ザインの柔軟性が例として挙げられます。HAR24xy製品ファミリは、ミクロナスの顧客にシステム全体のコスト削減はもとより、冗長性の高いセンサ・ソ リューションを提供します。」

統合されたデジタル・コアをベースに精緻な16-bits シグナル・パスにより高精度を実現し、HAR 2425はレシオメトリックな12-bitアナログ出力、HAR 2455 は最大2 kHz のPWM信号を出力します。どちらも16個のプログラム可能なセットポイントを使用した出力多点補正機能を備え、磁石のリニアリティ・エラーを修正し、よ り長いストローク計測を可能にします。拡張された異常検出機能とエラー診断機能により、過電流や短絡発生時の断線検出や温度監視を行います。2つのセンサ 出力間の温度過上昇が検出されると、センサは、出力を電源と同電位にするか、グランドレベルにするか、フローティングにするなどの方法で、異常検知を出力 します。通常の動作においても、センサのシグナル・パスやメモリ・マップは、持続的に行われるそれぞれの回路ブロックごとに置かれる自己診断機能で監視さ れます。

HAR24xyは、LabView™ベースのプログラミング・ソフトウェアを使用して設計・開発を簡単におこなうことができます。 詳細なドキュメントや評価用サンプル、プログラミング・ボートに関するお問い合わせは、ミクロナスのセールス・オフィスあるいは販売代理店までお問い合わ せください。

ミクロナスについて
ミクロナスは、自動車・産業機器向けに最先端センサ・システムを提供する、半導体の設計・製造ベン ダです。信頼できるビジネス・パートナーとして、インテリジェント・センサのシステム・ソリューションを提供しています。ミクロナスの幅広い種類のホール センサや組み込みコントローラは、自動車のパワートレイン、シャーシ、エンジン制御などの自動車向けアプリケーションや、さまざまな産業機器向けアプリ ケーション向けに利用されています。
ミクロナスは世界の主要なカー・エレクトロニクス・メーカーと取引しています。そのほとんどのお客様が、より 大きな成功を実現するために継続的なパートナーシップを希望されています。持ち株会社はチューリヒ(スイス)に、事業本部はフライブルグ(ドイツ)にあり ます。従業員数はグループ全体で約900人です。 ミクロナスとミクロナス製品の詳細についてはwww.micronas.tdk.com で紹介しています。

問い合わせ先
ミクロナス・ジャパン株式会社 コーポレート・コミュニケーション
電話:03-5464-1620 e-mail: Sales.Japan@micronas.com
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-12-15  日本薬学会長井記念館