最新产品

HVC 5x

下一代驱动小电机的嵌入式电机控制器

ASA 2310

高速TMR传感器前端IC,适用于高要求的电动汽车电机应用

HAR 3927

基于3D HAL®技术的位置传感器,带有冗余,适用于安全要求严格的应用。

HAC 39xy

带有集成去耦电容的3D HAL®位置传感器。

HVC 4223F

在更高温度的应用中操作小执行器的嵌入式电机控制器

寻找产品

为您的应用找到最合适的TDK-Micronas产品

Products by Application

汽车应用

专注于动力传动系、底盘与安全、车身与安全等汽车应用

工业应用

产品可用于大多数需要测量尺寸、线性或旋转运动甚至电流的机械。

  • Latest news

TDK 推出增强型嵌入式电机控制器,内存、功率和可靠性均有提升

| Trade News

TDK 株式会社(TSE:6762)进一步扩充 Micronas 嵌入式电机控制器系列 HVC 5x,完全集成电机控制器与 HVC-5222D 和 HVC-5422D,以驱动小型有刷(BDC)、无刷(BLDC)或步进电机。

TDK 推出具备模拟和开关输出的新型双芯片抗杂散场 3D 位置传感器

| Trade News

TDK株式会社(TSE:6762)利用适用于汽车和工业应用场景的新型双芯片传感器 HAR 3920-2100*,进一步扩充了 Micronas 3D HAL® 位置传感器系列。其设计旨在满足在存在干扰杂散场的情况下,对线性位置和角度位置进行高精度测量的需求。根据 ISO 26262 标准开发的 HAR 3920 符合 ASIL C 级要求,适合集成到最高 ASIL D 级的汽车安全相关系统中。

TDK Corporation will showcase its latest technology innovations at embedded world 2024

| Company News

TDK Corporation (TSE 6762) will showcase its latest technology innovations at embedded world 2024, taking place from April 9 to 12 in Nuremberg, Germany. Visitors can explore the comprehensive range of solutions from TDK Group at booth 223 in hall 1.

read more

TDK 发布适用于汽车和工业应用场景的全新 ASIL C 级杂散场稳健型 3D HAL® 传感器

| Trade News

TDK株式会社(TSE:6762)利用适用于汽车和工业应用场景的新型 HAL 3930-4100 及 HAR 3930-4100*,进一步扩充了 Micronas 3D HAL® 位置传感器系列。两个传感器都具备精确的位置检测功能和稳健的杂散场补偿能力,并提供 PWM 或 SENT 的灵活数字输出接口。

TDK 推出采用 3D HAL® 技术并具备模拟输出和 SENT 接口的位置传感器

| Trade News

TDK 株式会社 宣布,其 Micronas 直接角霍尔效应传感器系列产品增添了新成员,现推出面向汽车和工业应用场景的全新 HAL® 3927* 传感器。

TDK推出用于驱动无刷(BLDC)和有刷(BDC)电机的新型 2 A 峰值电流嵌入式电机控制器

| Trade News

TDK 株式会社 正在扩大其 Micronas 嵌入式电机控制器系列 HVC,并推出 HVC 5223C。这是一款经认证 的汽车级一级产品,全集成电机控制器,可驱动峰值相电流为 2 A 的小型有刷(BDC)或无刷(BLDC)电机。

TDK 推出用于高速电机应用场景的抗杂散磁场 ASIL C 级霍尔效应位置传感器系列

| Trade News

TDK 株式会社 推出了 Micronas Fast 2D 霍尔效应位置传感器系列 HAL 302X,以满足汽车和工业应用场景对抗杂散磁场电机位置检测以及对符合 ISO/26262 标准的开发的需求。这个新型传感器系列最初包含两个成员:HAL 3020 和 HAL 3021,具有差分和单端正弦和余弦模拟输出,适用于外部微控制器/ECU 的标准角度计算。

TDK推出下一代嵌入式电机控制器HVC 5x系列

| Trade News

TDK Corporation (TSE:6762) has expanded its Micronas embedded motor controller portfolio with the first members of the new HVC 5x family of programmable system-on-chip (SOC) motor controllers for driving small stepper, brushed (BDC) and brushless (BLDC) motors in automotive and industrial applications.

最受欢迎的传感和控制合作伙伴

TDK-Micronas是TDK集团内的磁传感器和CMOS集成的竞争力中心。TDK-Micronas在超过25年的传感器和执行器生产中保持优秀表现,在1993年成为了第一家将基于霍尔片的传感器与CMOS技术集成的公司。此后,TDK-Micronas向汽车和工业市场交付了超过六十亿霍尔传感器。运营总部位于德国弗莱堡。目前,TDK-Micronas约有1000名员工。

Discover TDK-Micronas

 

职业生涯

如今,我们1000人的团队在全球研发及生产领先业界的半导体解决方案。

职业生涯

Youtube

在youtube上找到TDK-Micronas

Youtube

Facebook

在Facebook上访问我们

Facebook

LinkedIn

Discover TDK-Micronas on LinkedIn.

LinkedIn

服务入口

如果您需要任何数据手册或者产品信息,请即注册登录TDK-Micronas服务入口

服务入口

证书

查看更多我们的品质和环境证书。

质量证书