Pressefotos

TDK-Micronas Pressefotos

Hier finden Sie ein umfangreiches Angebot an Bildern, Medienmitteilungen und Produktinformationen.
Alle Bilder können mit hoher oder niedriger Auslösung heruntergeladen werden.

TDK präsentiert störfeldrobuste ASIL C-fähige Hall-Effekt- Positionssensoren für High-Speed E-Motor-Anwendungen

TDK introduces its next-generation embedded motor controller family HVC 5x

TDK stellt mit der HVC 5x Familie die nächste Generation embedded Motor-Controller vor

TDK kündigt ASIL-B Upgrade der Hall-Schalter-Familie HAL 15xy an

Neuer 3D HAL®-Positionssensor von TDK mit Redundanz für sicherheitskritische Anwendungen

TDK bietet neue Störfeld-kompensierte 3D HAL®-Sensoren mit Redundanzfunktion und digitalen Ausgangsschnittstellen

TDK liefert Störfeld-robuste 3D HAL<sup>®</sup>-Positionssensoren nun auch mit integrierten Entkopplungskondensatoren

TDK liefert Störfeld-robuste 3D HAL®-Positionssensoren nun auch mit integrierten Entkopplungskondensatoren

TDK announces the ASIL-B upgrade of its 3D HAL® direct-angle sensor family HAL 37xy

TDK kündigt ASIL-B Upgrade der 3D HAL® Direktwinkel-Sensorfamilie HAL 37xy an

TDK präsentiert flexiblen Multi-Hall-Array-Sensor für hochpräzise Strommessungen

TDK präsentiert flexiblen Multi-Hall-Array-Sensor für hochpräzise Strommessungen

TDK expands embedded motor controller family to target high temperature environments

TDK erweitert seine embedded Motor-Controller-Familie für den Einsatz bei hohen Temperaturen

TDK bringt neuen Störfeld-robusten 3D HAL®-Positionssensor mit SPC-Schnittstelle auf den Markt

TDK präsentiert die neuesten elektronischen Lösungen für embedded Technologien auf der Embedded World 2020

3D Hall Positionssensor HAL® 3900 mit Störfeldunterdrückung und SPI-Schnittstelle

TDK zeigt sein umfassendes Sensorportfolio an einem einzigen Messestand auf der Sensor+Test 2019

TMR-basierter Coreless-Closed-Loop-Sensor für Hochstrom-Anwendungen

Neuer Linear-Hall-Sensor der Einstiegsklasse mit SENT-Ausgang

TDK präsentiert Produkthighlights für Embedded-Technologien auf der Embedded World 2019

Neuer vollständig integrierter embedded Motor-Controller mit erweitertem Speicher für Automobilanwendungen

3D Hall-Sensor-Produktlinie zur Positionsmessung mit einzigartiger Streufeldkompensation

ICSense new patent

ICsense meldet neues Patent für Leckstrom-freie analoge High-Voltage-Schalter an

TDK präsentiert auf der Embedded World 2018 Produkthighlights für viele Embedded-Technologien

TDK-Micronas begrüßt matronic als lokalen Vertriebspartner

V.l.n.r.: Timo Knapp (Sales Automotive matronic), Stefan Guarino (Salesmanager matronic), Marcel Hennrich (Director Sales Europe TDK-Micronas), Christel Ritzenthaler (Salesmanager Europe TDK-Micronas), Jochen Knöbel (Application Support matronic), Arthur Eberle (Geschäftsführer matronic), Bernhard Huber (Vice President Sales and Industrial, TDK-Micronas)

Strategische Partnerschaft von TDK‑Micronas und CGS bringt neues Hall-Sensor-Programmiergerät für die Produktionslinie hervor (PR1703)

Erweiterung der Partnerschaft zwischen TDK-Micronas und ENDRICH (PR1701)

Hall-Schalter-Familie im TO92-Gehäuse ebnet den Weg zur ISO 26262 konformen Systemlösung

Die erste marktreife ISO 26262 konforme Hall-Schalter-Serie HAL 15xy wird nun auch im bedrahteten TO92-UA-Gehäuse angeboten.

Micronas präsentiert neue Entry-Level-Sensorlösung mit erweiterten Diagnosefähigkeiten

Micronas an zwei Förderprojekten des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) beteiligt

Bei ParsiFAL4.0 sollen mikroelektronische Sensorsysteme in dünnen Folien Produktionsanlagen und Verpackungen intelligenter machen.

Micronas von Denso mit dem „Quality Excellence Award 2016“ ausgezeichnet

Koji Arima, Präsident von Denso, überreicht Wolfgang Bossinger, Vice President Quality bei Micronas, den Quality Excellence Award 2016.

Micronas und GLYN erweitern ihre Vertriebspartnerschaft

Per Handschlag besiegelt – die erweiterte Zusammenarbeit von Micronas und GLYN(Bild v.l.n.r. Marcel Hennrich, Micronas Director Sales Europe, Christel Ritzenthaler, Micronas Manager Sales Distribution Europe, Bernhard Huber, Micronas Vice President Sales and Industrial, Glyn Jones, GLYN Managing Director & Owner, Thomas Gerhardt, GLYN Managing Director, Mark Friedrichs, GLYN Product Manager Micronas)

Micronas präsentiert Sensor-Lösung für multidimensionale Magnetfeldmessung mit integrierten Blockkondensatoren

Micronas für herausragenden Brandschutz ausgezeichnet

Stephan Schwegat überreicht das Zertifikat, v.l.n.r.: Joachim Weißenberg (Key Account Manager, AON), Stephan Schwegat (Hauptabteilungsleiter Gewerbe/Industrie, SV), Matthias Bopp (CEO, Micronas)

Dual-Die Hall sensors from Micronas combine multidimensional measurement with in-package redundancy (PR1511)

Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer zu Gast bei Micronas am Standort Freiburg (PR1509)

Micronas und Digi-Key Electronics unterzeichnen Vertrag über weltweite Distribution (PR1507)

Rutronik und Micronas arbeiten weltweit zusammen (PR1505)

Micronas präsentiert den HVC 4223F für umfassende Funktionalität in kleinen elektrischen Antrieben (PR1504)

Die neue HAR 24xy Dual-Die Linear-Hall-Sensorfamilie von Micronas ermöglicht eine vollständige Redundanz im kleinen SMD-Gehäuse (PR1501)

Die erste ISO 26262-konforme Hall-Schalter-Familie von Micronas im platzsparenden SOT23-Gehäuse findet breites Echo am Markt (PR1414)

Neue All-in-One-Controller-Familie von Micronas ermöglicht hohe Flexibilität bei der Ansteuerung kleiner Elektromotoren (PR1413)

Micronas präsentiert kleinsten EMV-optimierten Linear-Hall-Sensor mit integrierten Kondensatoren (PR1412)

Micronas Combined Heat and Power (CHP) Unit in operation – Another step towards "Green Industry Park North" (PR1409)

Systemlösungen von Micronas zur Ansteuerung bürstenloser Gleichstrom-Motoren basierend auf 0,18 Mikrometer Hochvolt-CMOS-embedded Flash Prozess (PR1408)

Neue erweiterte 3D HAL®-Sensorgeneration von Micronas mit überlegener Genauigkeit bei der Winkelmessung (PR1407)

Micronas präsentiert die erste ISO 26262 konforme Hall-Schalter-Familie im SOT23-Gehäuse für Anwendungen im Automobil (PR1405)

Micronas präsentiert neues kostengünstiges USB-Kit zur einfachen Programmierung ihres umfassenden Hall-Effekt-Sensor Portfolios (PR1403)

HAL 1002 - Micronas präsentiert ihre neuste Generation hochpräziser programmierbarer Hall-Schalter (PR1402)

Micronas bietet Systemlösungen zur Ansteuerung bürstenloser Gleichstrommotoren (BLDC) ab sofort auch mit ARM Cortex®-M3 Prozessor an (PR1313)

Micronas baut Blockheizkraftwerk am Standort Freiburg zur Gewinnung von Strom, Wärme und Kälte direkt vor Ort (PR1312)

Micronas erweitert ihre erfolgreiche HAL 24xy Produkt-Familie der programmierbaren Linear-Hall-Sensoren und bietet Kunden mehr Flexibilität durch neue Gehäuse- und Interface-Varianten (PR1310)

Micronas bietet ihre 3D HAL®-Sensor-Familien nun auch in bedrahteten Gehäusen zum Einsatz in der Automobilelektronik an (PR1308)

Micronas presents ESD-proof Linear Hall sensors of the latest generation for precise measurement of low magnetic fields (PR1307)

Micronas setzt weiteren Meilenstein durch konsequente Qualitätspolitik (PR1303)

Neuer Sensor von Micronas auf Basis der 3D HAL®-Technologie für eine Direktwinkelerfassung von 0° bis 360° (PR1301)

PMDM-Minebea und Micronas geben ihre Zusammenarbeit beim HVC 2480B Controller bekannt, der über integrierte Leistungstransistoren zur Ansteuerung von Gleichstrommotoren verfügt (PR1214)

Micronas präsentiert neue programmierbare Linear-Hall-Sensoren für effizientere Wegmessung (PR1213)

Micronas präsentiert Strom-Messwandler mit hoher Empfindlichkeit für den Einsatz in Automobil- und Industrieanwendungen (PR1212)

Micronas baut auf ihren Firmengebäuden in Freiburg eine 2.000 m² große Photovoltaik-Anlage mit Modulen der Freiburger Solar-Fabrik (PR1202)

Micronas fährt neue QFN-Package-Linie für Automotive- und Industrie-Produkte hoch (PR1207)

Micronas präsentiert den GAS 86xyB – die kleinste und effizienteste multiparametrische Sensor-Plattform zur Gasdetektion (PR1209)

Micronas präsentiert neueste Sensor- und Aktuatorlösungen auf der SPS/IPC/DRIVES 2011 (PR1110)

You are here Home > Press Room > News > Micronas mit neuem Messeauftritt auf der SENSOR+TEST Messe (PR1104) Primary tabsView(active tab)EditTranslateNode export Micronas mit neuem Messeauftritt auf der SENSOR+TEST Messe (PR1104)

Micronas stellt neue Generation von Hall-Sensoren zur erweiterten Wegmessung vor (PR1105)

Micronas präsentiert Systemlösung für Anwendungen mit bürstenlosen Gleichstrommotoren (PR1102)

Micronas plant Erweiterung ihrer 3D-Hall-Sensor-Familie (PR1112)

Micronas bietet den erfolgreichen Linear-Hall-Sensor HAL 880 nun auch im SMD-Gehäuse an (PR1111)

Hall-Effekt-Messwandler zur kontaktlosen Gleich- und Wechselstrom-Messung für Automobil- und Industrieanwendungen (PR1009)

mySENS® – Micronas präsentiert Systemlösung mit CMOS-basierter Gas-Sensorik auf Sensor+Test 2010 (PR1008)

Micronas präsentiert Systemlösung zur Ansteuerung bürstenloser Gleichstrommotoren (PR1005)

Micronas and ihr GmbH announcing cooperation in LIN network solutions (PR1004)

Neue Linear-Hall-Sensoren von Micronas bieten Kostenvorteile durch voreingestellte Empfindlichkeit (PR1002)

Micronas liefert 500 millionsten linearen Hall-Effekt-Sensor aus (PR1010)

Strom-Messwandler mit digitalem Ausgang von Micronas für Automobil- und Industrieanwendungen (PR1013)

Micronas präsentiert kleinsten Linear-Hall-Sensor mit integriertem EEPROM (PR0912)

Micronas stellt ersten 3D-Hall-Sensor vor (0909)

mySENS® – Micronas gelingt entscheidender Durchbruch in der Gas-Sensorik bei Einsatz von Standard-CMOS (PR0907)

Micronas eröffnet Online-Shop für Automotive- und Industrieprodukte (PR0904)

Micronas gewinnt zusammen mit der Universität Freiburg den Forschungspreis für chipintegrierte Brennstoffzelle (PR0913)

Von links nach rechts: Dr. Claas Müller, Mirko Frank,Dr. Gilbert Erdler, Prof. Holger Reinecke, Ingo Freund

Micronas Introduces Solid-state Replacement for Micro Switches (0011)