News Archiv

TDK-Micronas News Archiv

Hier finden Sie alle Pressemitteilungen und Media Alerts in chronologischer Reihenfolge.

 

Micronas® und Genesis® Microchip stellen gemeinsames Referenzdesign für multiple LCD-TV-Plattformen vor (0408)

 | Trade News | 0408

Genesis Microchip Inc. (Nasdaq:GNSS), a world leader in the development of image processing technologies for LCD TVs and other consumer display products, and Micronas (SWX Swiss Exchange: MASN, Frankfurt: MNSN, Prime Standard Segment, TecDAX), a leading supplier of cutting-edge IC and sensor system solutions for consumer and automotive electronics, today announced their joint LCD TV reference design, the V2E.

Micronas stellt Systemlösung vor, die Video und Audio in Flachbildschirm-TVs synchronisiert (0407)

 | Trade News | 0407

Micronas stellt heute eine Lösung für ein Problem vor, das in modernen Fernsehern mit Flachbildschirmen auftritt: Die Sprache ist nicht mehr synchron mit den Lippenbewegungen der Sprecher. Das Herz der neuen Lösung bildet ein auf dem Chip integrierter Speicher (RAM), der die Audio-Informationen so lange verzögert, bis sie wieder synchron mit den Lippenbewegungen der Sprecher ankommen.

Guter Start ins neue Jahr (0406)

 | Ad hoc news | 0406

Das neue Geschäftsjahr hat sich für die Micronas Gruppe gut angelassen. Gegenüber dem Schlussquartal 2003 erhöhte sich der konsolidierte Nettoumsatz in den ersten drei Monaten 2004 um 9.6 Prozent auf CHF 237.3 Millionen. Der Reingewinn konnte im Vergleich zum Vorquartal um 20.3 Prozent auf CHF 37.3 Millionen gesteigert werden.

Tiger Telematics setzt Audio-ICs von Micronas in neuem tragbarem Entertainment-Gerät ein (0404)

 | Trade News | 0404

etrac Europe Ltd, Tochter der in Jacksonville, Florida, ansässigen Tiger Telematics (TIGR), und Micronas (SWX Swiss Exchange: MASN, Prime Standard Segment, TecDAX, Frankfurt: MNSN) haben heute bekannt gegeben, dass Gametrac Europe zwei Audio-ICs von Micronas einsetzt, um umfangreiche Audiofunktionen in ihr Multi-Entertainment-Plattform Gametrac (GT) zu bringen.

Wavecom setzt Audio-ICs von Micronas in ihrer Entwicklungsplattform für Multimedia-Mobiltelefone ein (0403)

 | Trade News | 0403

Wavecom, Anbieter von integrierten, drahtlosen Technologien für vertikale Applikationen (einschließlich Maschine-zu-Maschine, Kraftfahrzeuge und Wireless Local Loop) und Personal Communication Devices (PCDs) einschließlich Telefon-Handapparate und Smartphones, setzt zwei Audio-ICs von Micronas in seinen neusten Multimedia-Mobiltelefon-Plattformen 605 und 610 ein.

Dynamische Entwicklung der Micronas Gruppe (0401)

 | Ad hoc news | 0401

Die Micronas Gruppe blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2003 zurück. Im vierten Quartal konnten Umsatz und Ertrag nochmals gesteigert werden. Für das Gesamtjahr 2003 ergaben sich neue Rekordwerte für den Netto-Umsatzerlös wie auch für den Reingewinn.

Micronas - Mehrzuteilungsoption vollumfänglich ausgeübt (031215)

 | Ad hoc news | 031215

Micronas teilt heute mit, dass die Credit Suisse First Boston die Mehrzuteilungsoption von 455'000 zusätzlichen Namenaktien vollumfänglich ausgeübt hat. Als Folge davon beläuft sich der Umfang der Aktienplatzierung auf insgesamt 4'605'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.

Micronas schliesst Aktienplatzierung erfolgreich ab (031212)

 | Ad hoc news | 031212

Micronas teilt heute mit, dass der Umfang der Aktienplatzierung auf 4'150'000 Namenaktien festgelegt wurde und dass der Platzierungspreis der weltweiten freien Platzierung und der Bezugspreis im Rahmen des Bezugsangebots mit CHF 53.00 pro Namenaktie (von je CHF 1 Nominalwert) fixiert wurde.

Micronas: 2.2 Millionen Aktien im Rahmen des Bezugsangebots gezeichnet (031211)

 | Ad hoc news | 031211

Micronas teilt heute mit, dass bestehende Aktionäre in ausgewählten Ländern ausserhalb der USA ca. 2.2 Millionen Namenaktien der ihnen zum Bezug angebotenen Aktien gezeichnet haben. Bis zu 2.4 Millionen Namenaktien sind somit verfügbar für neue Investoren im Rahmen der weltweiten freien Platzierung. Das Bookbuilding für diese Platzierung endet heute am 11. Dezember 2003.

Micronas und SRS Labs geben die Verfügbarkeit von TruSurround XT in den weltweit führenden TV-Audio-Prozessoren bekannt (0327)

 | Trade News | 0327

SRS Labs, Inc. (NASDAQ: SRSL), führender Anbieter von innovativen Audio-, Sprach- und Halbleitertechnologien, und Micronas (SWX Swiss Exchange: MASN, Prime Standard Segment, TecDAX, Frankfurt: MNSN), führender Hersteller von applikationsspezifischen IC-Systemlösungen, haben ihre Zusammenarbeit auf die neuste TruSurround XT® -Technologie von SRS Labs erweitert.

Micronas kündigt Kapitalerhöhung an (0327)

 | Ad hoc news | 0327

Micronas kündigt heute eine Aktienplatzierung von bis zu 4.605 Millionen Namenaktien an, welche sich aus einer 1:6 Bezugsrechtsemission (entspricht 16.7% neuen Aktien) und einer weltweiten freien Platzierung zusammensetzt. Der Preis für die neuen Aktien wird im Bookbuildingverfahren festgesetzt. Der Nettoerlös wird zur Rückzahlung von Schulden verwendet und dem Unternehmen die notwendige strategische Flexibilität zur Wahrnehmung attraktiver Investitionsmöglichkeiten verschaffen.

Micronas schafft genehmigtes Aktienkapital (0326)

 | Ad hoc news | 0326

An der gestern durchgeführten ausserordentlichen Generalversammlung haben die Aktionäre der Micronas Semiconductor Holding AG mit 74.3 Prozent der vertretenen Aktienstimmen dem Antrag des Verwaltungsrats betreffend die Schaffung eines genehmigten Aktienkapitals mit einem Nominalwert von maximal CHF 8.1 Millionen zugestimmt.

Micronas will genehmigtes Kapital schaffen für weiteres Wachstum (0325)

 | Ad hoc news | 0325

Die Micronas Gruppe plant die Schaffung eines genehmigten Aktienkapitals mit einem Nominalwert von maximal CHF 8.1 Millionen. Dieser Schritt ermöglicht die Durchführung einer Kapitalerhöhung innerhalb der nächsten zwei Jahre. Damit soll die strategische Flexibilität von Micronas erhöht werden. Eine ausserordentliche Generalversammlung wird auf den 20. November 2003 einberufen.

Recovery of new orders and sales revenues (0324)

 | Ad hoc news | 0324

Die Micronas Gruppe blickt auf ein gutes drittes Quartal 2003 zurück. Der Geschäftsgang hat sich unerwartet rasch belebt. Sowohl die Umsatz- als auch die Ertragswerte erhöhten sich im Vergleich zum Vorquartal deutlich. Dies gilt auch für den Neunmonatsvergleich 2003/02.

Micronas und Tara Systems erhöhen die Produktivität bei der Entwicklung von Bedienerführungen in Consumer-Geräten (0321)

 | Trade News | 0321

Micronas, führender Anbieter von innovativen, anwendungsspezifischen IC-Lösungen für die Bereiche Unterhaltungselektronik, Multimedia und Automobilelektronik, hat die Fertigstellung des neuen, von der Münchner Firma Tara Systems entwickelten Embedded-Wizard-Plattform-Paketes für ihre Single-Chip-Digital-TV-Decoder der MDE 9500-Familie bekannt gegeben

Micronas und Trumpion stellen gemeinsam eUstickMP3-Referenzdesign vor (0319)

 | Trade News | 0319

Micronas, führender Anbieter von IC-Lösungen für die Bereiche Unterhaltungselektronik, Multimedia und Automobilelektronik, und Trumpion, führender Hersteller von Display- und Multimedia-Controllern, präsentieren gemeinsam das eUstickMP3-Referenzdesign für die Entwicklung der neusten austauschbaren USB-Flash-Disks.

Micronas bietet DVB-T-Referenzdesign für Set-Top-Boxen (0318)

 | Trade News | 0318

Micronas, führender Hersteller von innovativen, anwendungsspezifischen IC-Systemlösungen für die Unterhaltungselektronik, Multimedia und Automobilelektronik, hat ein Referenzdesign für Set-Top-Boxen (STBs) vorgestellt und erweitert damit das bestehende umfangreiche Programm an plattformbasierten Systemlösungen für Fernseher um eine kurzfristig umsetzbare Lösung für den neu entstehenden Markt des europäischen terrestrischen Digitalfernsehens.

Micronas verbessert die Bilddarstellung von Flachbildschirmen sowie CRT-100 Hz- und Progressive-Scan-TVs (0317)

 | Trade News | 0317

Die neuste Chipfamilie von Micronas verbessert die Qualität der Bilddarstellung in High-End-TVs und steigert damit das Sehvergnügen deutlich. Mit der neuen FRC 942xA-Familie setzt der führende Hersteller von innovativen, anwendungsspezifischen IC-Systemlösungen für die Unterhaltungselektronik, Multimedia und Automobilelektronik einen neuen Standard. Die Chips vom Typ FRC 942xA hat Micronas speziell für den Einsatz in Double-Scan-Fernsehern von höchster Qualität konzipiert.

Umsatz- und Gewinnanstieg im ersten Halbjahr trotz Marktflaute (0316)

 | Ad hoc news | 0316

Trotz äusserst anspruchsvollem Marktumfeld gelang es der Micronas Gruppe im ersten Halbjahr 2003, den Umsatz im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode entgegen dem allgemeinen Trend weiter zu erhöhen. Der Umsatzrückgang im zweiten Quartal konnte durch das Wachstum in den ersten drei Monaten mehr als kompensiert werden. Nach dem gleichen Muster verlief die Ertragsentwicklung.

Micronas verbessert die Klangqualität von Fernsehern mit neuem Dolby Pro Logic II-Single-Chip-Prozessor (0315)

 | Trade News | 0315

Micronas, führender Hersteller von innovativen, anwendungsspezifischen IC-Systemlösungen für die Unterhaltungselektronik, Multimedia und Automobilelektronik, hat den weltweit ersten Single-Chip-TV-Audio-Prozessor mit integrierter Dolby Pro Logic® II-Decodierung vorgestellt. Er reduziert sowohl die Kosten als auch die Entwicklungszeit von Fernsehern.

Micronas baut das Produktspektrum der TV-ICs mit neuer Single-Chip-Familien-Plattform aus (0313)

 | Trade News | 0313

Mit ihrer neuen VCT 49xyI-Familienplattform baut Micronas das bestehende durchgängige Produktspektrum an ICs für den Einsatz in Fernsehern um eine hochintegrierte und dennoch flexible Single-Chip-TV-Lösung aus. Auf den Mitgliedern der VCT 49xyI-Familie sind sämtliche Funktionen für die Zwischenfrequenz-, Audio- und Video-Verarbeitung sowie die entsprechenden Steuerfunktionen integriert.

Micronas passt über ActivePackage-Konzept Lebenszyklen der ICs an die Lebenszyklen der Autos an (0312)

 | Trade News | 0312

Mit dem ActivePackageTM-Konzept löst Micronas, führender Anbieter von IC-Lösungen für die Bereiche Unterhaltungselektronik, Multimedia und Automobilelektronik, ein drängendes Problem, das den Herstellern von Automobilen zunehmend Kopfzerbrechen bereitet: Aufgrund der unterschiedlichen Produktlebenszyklen von Chips und Autos müssen die Kfz-Hersteller oft mehrere Produktabkündigungen über die Lebensdauer eines Autotyps verkraften.

Hamlin Expands into Hall Sensor Market with Micronas Agreement (0309)

 | Trade News | 0309

Hamlin, worldwide leading supplier of reed switches and sensor solutions for automotive, industrial, consumer and electronic products and Micronas, a leading supplier of IC and sensor system solutions for consumer electronics, multimedia systems and automotive electronics, have signed a long-term agreement under which Micronas will be the preferred supplier of Hall sensors to Hamlin.

Micronas: Erfreuliches erstes Quartal (0308)

 | Ad hoc news | 0308

In den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres gelang es der Micronas Gruppe, an die guten Ergebnisse des Jahres 2002 anzuknüpfen. Im Vergleich zum vierten Quartal 2002 erhöhte sich der konsolidierte Netto-Umsatzerlös in der Berichtsperiode um 3.4 Prozent auf CHF 191.1 Millionen; gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal resultierte ein Anstieg um 18.7 Prozent.

Micronas Wins Prestigious Product of the Year Award (0306)

 | Trade News | 0306

Micronas (SWX Swiss Exchange: MASN, Prime Standard Segment Frankfurt: MNSN) today announced that the UAC 355xB device family of Universal Serial Bus (USB) audio controllers has won the prestigious Elektronik "Product of the Year" award. The UAC 355xB is a highly integrated audio codec interfacing to USB systems.

Markante Gewinnsteigerung der Micronas Gruppe (0303)

 | Ad hoc news | 0303

Die Micronas Gruppe hat auch im vierten Quartal 2002 in einem schwierigen Marktumfeld sehr gut gearbeitet. Für das gesamte Geschäftsjahr 2002 resultierte im Zwölfmonatsvergleich eine starke Zunahme des Konzernumsatzes und eine markante Steigerung des Reingewinnes. Fürs angelaufene Geschäftsjahr erwartet Micronas weiteres Umsatz- und Gewinnwachstum.

Micronas Launches New USB Keyboard Controller Enabling Desktop VoIP (0302)

 | Trade News | 0302

Micronas (SWX Swiss Exchange: MASN, Neuer Markt Frankfurt: MNSN) today launched the latest member of its UAC 355xB device family of highly integrated Universal Serial Bus (USB) controllers. The new UAC 3556B is designed to enable Voice over Internet Protocol (VoIP) functionality, integrating an additional audio channel directly into existing keyboard architectures.

SmartRight Content Protection System To Be Demonstrated at 2003 CES (0301)

 | Trade News | 0301

SmartRightTM today announced it would demonstrate a complete smart-card based end-to-end digital content protection system for home-networked consumer electronics devices at the 2003 International Consumer Electronics Show. The SmartRight pavilion will be located in booth 31167 in the South Hall of the Las Vegas Convention Center.

UMC and Micronas Enhance Foundry Relationship (0226)

 | Trade News | 0226

Following an agreement made earlier this year, Micronas (SWX Swiss Exchange: MASN, Neuer Market Frankfurt: MNSN), a leading supplier of cutting-edge IC solutions for consumer and automotive electronics, and UMC (NYSE: UMC), a world-leading semiconductor foundry, today reaffirmed their foundry partnership by defining the terms of a new and mutually agreed-upon plan.

Micronas Launches New Ultra-Small MIDI/MP3 Decoders for Portable Multimedia and Mobile Handset Markets (0225)

 | Trade News | 0225

Micronas, a leading supplier of IC solutions for multimedia, consumer and automotive electronics announced the latest member of its MAS digital audio decoder/encoder family targeted for the high-growth portable multimedia device markets. Based on the Micronas MAS DSP platform, the MAS 35x5G features include leading-edge wavetable based MIDI synthesis in combination with MP3 decoding capabilities in a miniature 40-pin BGA package.

SmartRight Copy Protection Initiative Gaining Momentum (0224)

 | Trade News | 0224

To strengthen their joint effort to develop a global, renewable, and cost-effective copy protection system for digital home networks, Thomson, Canal+ Technologies, Gemplus, Micronas, Nagravision, Pioneer, SchlumbergerSema, and STMicroelectronics announce that SCM Microsystems, a provider of smart card reader technology and conditional access modules, is joining the SmartRight initiative.

Micronas and Tara Systems Enable Shorter Time-to-Market for Multimedia Products (0223)

 | Trade News | 0223

Micronas, a leading supplier of IC solutions for multimedia, consumer and automotive electronics, and Tara Systems announced an agreement to extend their existing partnership in order to shorten development cycle times for multimedia products. Micronas provides multimedia application designs to enable customers to develop their own customized products either in-house or, from now on, in direct cooperation with Tara Systems.

Micronas Launches Optimized USB Audio Controllers for the Fast Growing Mini and Micro Stereo Markets (0222)

 | Trade News | 0222

Micronas, a leading supplier of IC solutions for multimedia, consumer and automotive electronics, introduced the UAC 3553B, the newest member of its highly integrated family of universal serial bus (USB) controllers optimized for applications used in mini and micro stereo systems. Signs of acceptance for the functionality provided by new audio controllers already surfaced with the first orders from major global suppliers of consumer electronics systems.

MIPS Technologies Licenses 32-Bit Processor Core IP to Micronas for Next-Generation Consumer Electronics Products (0220)

 | Trade News | 0220

MIPS Technologies, Inc. (Nasdaq: MIPS, MIPSB), a leading provider of industry-standard processor architectures and cores for digital consumer and business applications, announced that Micronas (SWX Swiss Exchange: MASN, Neuer Market Frankfurt: MNSN), a leading provider of ICs for consumer electronics, multimedia and automotive applications, has taken a license for MIPS® core intellectual property (IP) for new product development.

Micronas: Gegen den Trend positiv (0219)

 | Ad hoc news | 0219

Die Micronas Gruppe entwickelte sich auch im dritten Quartal 2002 gegen den allgemeinen Markttrend positiv. In sämtlichen Dreimonatsabschnitten des laufenden Geschäftsjahres verzeichnete Micronas somit Umsatz-zunahmen. Die Netto-Umsatzrendite konnte im Vergleich zu den beiden Vorquartalen ebenfalls weiter verbessert werden.