WISchip International Ltd., a Micronas group company and global provider of digital video and audio semiconductor solutions, today unveiled its DeCypher 8100 IPTV reference design, the first in a series of reference designs the company plans to produce based upon its revolutionary DeCypher 8100 real-time streaming media decoder SoC.
Micronas (SWX Swiss Exchange: MASN) will demonstrate its latest generation HD motion compensation technology at CES 2006 (LVCC, booth 35346 in hall SO4). Motion compensation technology eliminates the unpleasant "judder" that appears when film source material, either from broadcast or a playback device, is viewed on HDTVs.
Micronas, ein führender Anbieter von IC-Systemlösungen für die Unterhaltungselektronik, stellt unter dem Namen MicViperTM das weltweit erste Zweikanal- Referenzdesign für moderne PCI Express®-TV-Lösungen auf PC-Basis vor. Das Referenzdesign erfüllt den ATSC-Digital-TV-Standard und wird erstmals auf der International Consumer Electronics Show (CES) zu sehen sein. Die Messe findet vom 5. bis 8. Januar 2006 in Las Vegas statt.
Micronas, ein führender Anbieter von IC-Systemlösungen für die Unterhaltungselektronik, gibt bekannt, dass seine neue Multistandard-Audio-Prozessorfamilie als eines ihrer Hauptmerkmale die Dolby® Virtual-Speaker-Technologie enthält.
Micronas (SWX Swiss Exchange: MASN, Frankfurt: MNSN, Prime Standard Segment, TecDAX) gab heute bekannt, dass der Kauf aller Anteile des Halbleiterunternehmens WISchip International Ltd. mit operativem Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien, nun abgeschlossen ist.
Mit MicStickTMD stellt Micronas ein produktionstaugliches Referenzdesign vor, mit dem sich auf Desktop- und Notebook-PCs mit USB 2.0-Anschluss DVB-T-Sendungen verfolgen und entsprechend steuern lassen.
Der Verwaltungsrat der Micronas Semiconductor Holding AG hat für das Mitarbeiteroptionsprogramm folgende Änderung beschlossen: Für Optionszuteilungen ab dem 1. Januar 2006 werden die von der Gesellschaft benötigten Aktien nicht mehr wie bisher über das bedingte Kapital zur Verfügung gestellt, sondern über die Börse zugekauft.
Micronas Semiconductor Holding AG (SWX Swiss Exchange: MASN, Frankfurt: MNSN, Prime Standard Segment, TecDAX) hat heute die Unterzeichnung eines verbindlichen Abkommens zur Übernahme von WISchip International Ltd. bekannt gegeben
Der konsolidierte Nettoumsatz der Micronas Gruppe lag im dritten Quartal mit CHF 225.2 Millionen um 14.9 Prozent über dem Vorquartal. Der Betriebsgewinn (EBIT) konnte im Berichtszeitraum gegenüber der Vorperiode um 87.7 Prozent auf CHF 27.4 Millionen verbessert werden; er erreichte 12.2 Prozent des Netto-Umsatzerlöses.
Der konsolidierte Nettoumsatz der Micronas Gruppe lag im dritten Quartal mit CHF 225.2 Millionen um 14.9 Prozent über dem Vorquartal. Der Betriebsgewinn (EBIT) konnte im Berichtszeitraum gegenüber der Vorperiode um 87.7 Prozent auf CHF 27.4 Millionen verbessert werden; er erreichte 12.2 Prozent des Netto-Umsatzerlöses
Die Deutsche Börse hat heute den Beschluss über die Dekotierung der Aktien der Micronas Semiconductor Holding AG von der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) veröffentlicht. Die Micronas-Aktien werden demnach noch bis zum 20. Dezember 2005 an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.
Micronas gab heute die erfolgreiche Portierung von LogiWays Digital-TV-Middleware "Magello" auf den Set-Top Box (STB) Chip MDE 951xD von Micronas bekannt. Die Portierung der Middleware erfolgte in Zusammenarbeit mit Nagravision, einem weltweit führenden Anbieter von CA-Systemen (Conditional Access).
Micronas, ein führender Anbieter von innovativen applikationsspezifischen IC-Systemlösungen für die Konsumerelektronik, stellt unter der Bezeichnung DRX 3977D seinen COFDM-Demodulator-IC der fünften Generation vor. Der DRX 3977D bietet eine höhere Performance und Integrationsdichte, benötigt weniger Platz und verbraucht weniger Verlustleistung.
Micronas gibt bekannt, dass Loewe in seinen Produkten Xelos A 42 Plasma TV, Xelos A 37 LCD TV und Xelos A 32 LCD TV die von Micronas entwickelten truD® und Real Motion® Technologien einsetzt. Die drei Flat-Panel-Displays nutzen den truD Frame-Rate Converter-IC FRC 9429A von Micronas und werden seit einiger Zeit in Europa und Australien verkauft.
Micronas, ein führender Anbieter von innovativen anwendungsspezifischen IC-Systemlösungen für die Konsumerelektronik, stellt unter der Bezeichnung VGC 596xB eine hochintegrierte IC-Familie für Fernsehgeräte mit Flachbildschirmen (Flat-Panel-Displays) vor.
Micronas (SWX Swiss Exchange: MASN, Frankfurt: MNSN, Prime Standard Segment, TecDAX), ein führender Anbieter innovativer anwendungsspezifischer IC-Systemlösungen für die Unterhaltungselektronik, stellt die Multi-Standard Demodulator-Produkte der Digital Receiver Front-end Familie DRX-H vor.
Micronas, ein führender Anbieter von IC- und Sensor-Systemlösungen für die Unterhaltungs- und Automobil-Elektronik, gibt seinen Beitritt zum LIN Konsortium bekannt. Durch diese Mitgliedschaft erhält Micronas die Möglichkeit, LIN-Funktionen (Local Interconnect Network) in seine Produkte zu integrieren und sein Produktportfolio entsprechend zu erweitern.
Micronas, ein führender Anbieter von IC- und Sensor-Systemlösungen für die Unterhaltungs- und Automobil-Elektronik, erweitert mit den Mikrocontrollern CDC 3217G und CDC 3257G seine MCU-Familie CDC 32xxG. Beide MCUs enthalten das so genannte Device Lock Module, das ihren Flash-Speicher vor unautorisierten Zugriffen schützt
Der konsolidierte Nettoumsatz der Micronas Gruppe lag im zweiten Quartal mit CHF 196.0 Millionen leicht über dem Vorquartalsniveau. Der Auftragseingang steigerte sich um 35.8 Prozent auf CHF 238.4 Millionen. Die Book-to-bill-Ratio betrug 1.22.
Die Micronas Semiconductor Holding AG, deren Aktien an der SWX Swiss Exchange und an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) kotiert sind, hat heute entschieden, ihre Aktien bei der deutschen Börse dekotieren zu lassen und den Handel ihrer Aktien auf die SWX Swiss Exchange zu konzentrieren.
Der konsolidierte Nettoumsatz der Micronas Gruppe lag im zweiten Quartal mit CHF 196.0 Millionen leicht über dem Vorquartalsniveau. Der Auftragseingang steigerte sich um 35.8 Prozent auf CHF 238.4 Millionen. Die Book-to-bill-Ratio betrug 1.22
On July 1, 2005, the new ad hoc publicity directive of the SWX Swiss Exchange enters into force. Financial figures (annual and interim results) are classified in principle as potentially price-sensitive facts and are consequently subject to a reporting requirement in the context of ad hoc publicity.
Micronas, ein führender Anbieter von innovativen anwendungsspezifischen IC-Systemlösungen für die Konsumgüter- und Automobilelektronik, hat jetzt ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Shanghai, China, eröffnet. Die Micronas Semiconductor R&D (Shanghai) Co. Ltd. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Micronas.
Panasonic AVC Networks Kuala Lumpur Malaysia Sdn. Bhd. (PAVCKM) hat Micronas mit dem prestigeträchtigen Special Award ausgezeichnet. Die Auszeichnung wurde für "kontinuierliche hervorragende Unterstützung und engagierte Teilnahme an der "Q-up" Kampagne im Jahr 2004" verliehen.
Die unter anderem für die Anwendung im Armaturenbrett optimierten ARM7TDM® Mikrocontroller von Micronas finden jetzt im neuen VW Passat Einsatz. Die Verwendung von Mikrocontrollern dieser Leistungsklasse in Autos für den Massenmarkt markiert einen Meilenstein in der Entwicklung plattform-basierter Fahrzeugcockpits.
Der Start ins Geschäftsjahr 2005 gestaltete sich für die Micronas Gruppe erwartungsgemäss schwierig. Der allgemeinen Marktlage entsprechend lag der konsolidierte Nettoumsatz in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres mit CHF 193.1 Millionen um 13.8 Prozent tiefer als im Vorquartal.
Micronas, ein führender Anbieter von innovativen anwendungsspezifischen IC-Systemlösungen für die Konsumgüter-Elektronik, kündigte heute einen Durchbruch bei LCD-Lösungen für Fernsehgeräte an: Die neue Einchip-Lösung VCT 69xyP ist auf Fernsehgeräte mit LC-Displays optimiert und verfügt über spezielle Funktionen wie 3D-Kamm-Filter, Anschlüsse für HDTV-Signale sowie LVDS-Ausgänge.
Micronas hat den Zertifizierungsprozess nach ISO/TS 16949 erfolgreich abgeschlossen. Die internationalen Automobilhersteller haben als gemeinsame Grundlage für ihre Anforderungen die ISO/TS 16949:2002 anerkannt und fordern die Automobilzulieferanten auf, die Zertifizierung nach dieser harmonisierten, weltweit gültigen Norm durchzuführen. ISO/TS 16949:2002 löst die Norm QS9000 ab, die zum 14. Dezember 2006 abläuft.
Micronas (SWX Swiss Exchange: MASN, Frankfurt: MNSN, Prime Standard, TecDAX), ein führender, unabhängiger Hersteller von innovativen, applikationsspezifischen Halbleitersystemen auf den Gebieten der Unterhaltungs- und Automobilelektronik meldete heute, dass sie die Rechte (Intellectual Property, IP) an den produktionserprobten HDMI (High-Definition Multimedia Interface™) und DVI (Digital Visual Interface™)-Schnittstellen von Silicon Image (NASDAQ: SIMG), einem führenden Anbieter von Multi-Gigabit Halbleiterlösungen für die sichere Übertragung und Speicherung digitaler Mediendaten zur Integration in ihre ICs für die Konsumelektronik lizenziert hat.
Der auf Unternehmensebene von Samsung vergebene "Best Supplier Award" stellt die höchste Anerkennung für besonders zuverlässige wie auch innovationsstarke Zulieferer dar. Die diesjährige Auszeichnung auf der verliehenen Ehrentafel erkennt an, das Micronas "herausragende Unterstützung geleistet und im allerhöchsten Maße zum Erfolg von Samsung Electronics beigetragen hat".
Micronas, führender Hersteller von innovativen Chipsätzen für Unterhaltungselektronik und Multimedia, stellt heute seine vierte Generation von Videodecodern vor - optimiert für Personal Video Recorder (PVRs), Set-Top-Boxen und Videoprojektoren.
Micronas, ein führender Hersteller von IC- und Sensor-Systemlösungen für die Automobilbranche und für die Konsumgüter-Elektronik, stellte heute eine 8/16-Bit-Controller-Plattform vor, mit der sich die Gesamtkosten von Automobil-Systemen reduzieren lassen. Bei ihrer Entscheidung für die neue Controller-Plattform erhalten Entwickler gleichzeitig Zugang zu zahlreichen Mikrocontrollern mit unterschiedlichen Speicheroptionen.
Im Geschäftsjahr 2004 vermochte die Micronas Gruppe Umsatz und Gewinn in einem herausfordernden Umfeld weiter zu steigern. Zwar schwächte sich die Dynamik der Vorquartale in den letzten drei Monaten des Berichtsjahres etwas ab. Die Geschäftstätigkeit hielt sich aber nach wie vor auf hohem Niveau.
Die PC-Welt und die klassische Unterhaltungselektronik wachsen mit der heutigen Ankündigung von zwei Schlüsselprodukten für das Fernsehen mit dem PC ein weiteres Stück zusammen. Bei den Neuheiten, die beide auf dem Zweikanal PCI-Express™ Multimedia-Controller nGene® von Micronas basieren, handelt es sich um die TV-Tunerkarte der PixelView® PlayTV PCX600 von PROLINK und um die PowerCinema-Software von CyberLink.
Micronas (SWX Swiss Exchange: MASN, Frankfurt: MNSN, Prime Standard Segment, TecDAX) präsentiert mit dem FRC 9429A die neueste Generation eines Bildfrequenzwandlers mit vektorbasierter Bewegungs-Schätzung und -Kompensation.
Micronas und das Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen IIS geben heute bekannt, dass sie im Rahmen einer langfristigen Zusammenarbeit die am Fraunhofer IIS entwickelten 3D-Hallsensoren zu marktfähigen Produkten weiterentwickeln werden.
Micronas stellte heute ein neues Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex (COFDM) IC vor, das Flaggschiff der nunmehr vierten Generation von Demodulator-ICs des Unternehmens: Der DRX 3976D unterstützt erstmals so genannte Diversity-Techniken, die mit der Verwendung von zwei oder mehr Antennen zu jeder Zeit einen optimalen Fernsehempfang gewährleisten.
Micronas, ein Pionier im Bereich Einchipdecoder für hybride analog/digitale TV-Geräte, präsentiert heute die neue MDE 95xyD DVB-Decoder-Produktfamilie für den boomenden DVB Set-Top-Box Markt. Die neuen Einchip-MPEG-2 Decoder der MDE 95xyD-Serie eignen sich ideal für die Realisierung von Set-Top-Boxen für digitales Free-to-Air TV und Pay-TV sowie für Empfänger mit Personal-Video-Recorder (PVR) Funktion
Trotz schwierigem Marktumfeld konnte die Micronas Gruppe den Umsatz im dritten Quartal 2004 nochmals leicht steigern. Nicht verbessert hat sich hingegen die im zweiten Quartal begonnene Abschwächung des Auftragseingangs
Micronas, weltweit anerkannter und erfolgreicher Spezialist für innovative Audio-/Video-Systemlösungen und -Chipsätze, stellt heute das Referenzdesign eines rein digitalen Audio-Decoders und Verstärkers vor. Basierend auf dem aktuellsten Audio-Prozessor MAP 460yA und dazu passenden Peripheriechips von Micronas bringt Arena eine bislang unbekannte Funktionsvielfalt in den Markt der Audiogeräte im mittleren Preissegment
Gemeinsam mit 20 weiteren Freiburger Betrieben und Behörden wurde der Micronas GmbH am vergangenen Donnerstag zum zweiten Mal das Öko-Verkehrs-Siegel der Stadt Freiburg verliehen. Geschäftsführer Klaus Heberle nahm die Urkunde aus den Händen von Bürgermeister Dr. Matthias Schmelas entgegen.
Micronas, ein führender Hersteller von innovativen IC- und Sensor-Systemlösungen für die Unterhaltungs- und Automobilelektronik, stellt heute eine neue Familie von Single-Chip-Audioprozessoren (MAP) vor, bestehend aus zwei Serien: MAP 440xA mit analogen Ausgängen und MAP 460xA mit digitalen Pulsweiten-Modulations (PWM)-Ausgängen
Micronas, einer der weltweit führenden Anbieter von Halbleitern für die Unterhaltungselektronik, stellt heute auf dem Intel Developer Forum (IDF) eine bahnbrechende Neu-Entwicklung vor: NgeneTM, eine auf der neuen PCI ExpressTM-Architektur basierende Familie von Multimedia-Controllern. Mit PCI Express hat sich der Nachfolger des altbekannten PCI-Bus als neue Standard-Kommunikationsschnittstelle im PC-Bereich etabliert und ermöglicht dank größerer Bandbreite neue Multimedia-Applikationen.
Micronas deckt mit dem neuen PVP 9390A Bild-im-Bild-Videoprozessor die Nachfrage von Fernsehgeräteherstellern nach einer kostengünstigen und leistungsfähigen Einchiplösung für Geräte im unteren bis mittleren Preissegment.
Im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres setzte sich die wachsende Nachfrage nach Micronas Produkten weiter fort. Im Halbjahresvergleich konnte der Umsatz um 39.5 Prozent gesteigert werden, während der Gewinn um 74.3 Prozent höher ausfiel.
Der DRX 3973D begegnet allen Arten von atmosphärischen und dynamischen Störungen mit neuen adaptiven Kompensationsverfahren und ebnet damit den Weg für einen exzellenten Empfang auch unter störempfindlichen DVB-T (Digital Video Broadcast Terrestrial)-Bedingungen, etwa in Randbereichen des Sendegebiets oder bei Zimmerantennenempfang.
Micronas ist weltweit das erste TV-Hersteller-unabhängige Halbleiterunternehmen, das digitale Zusatzmodule für konventionelle Analog-TV-Chassis anbietet. Das MicModule bietet Herstellern von Analog-TV-Geräten mit Flach- oder Röhren-Bildschirm, die Zugang zum IDTV (Integrated Digital TV)-Markt suchen, eine einfache Lösung zur Erweiterung bereits bestehender analoger Fernsehchassis.
Micronas präsentiert heute das weltweit erste Integrated-Digital-TV-(IDTV) Referenzdesign, das auf einer einzigen Platine alle digitalen und analogen TV-Signale verarbeiten kann. Die neue Referenzplatine "PEPER Digital" ermöglicht die Entwicklung von IDTVs mit 100Hz-Röhren-Bildschirmen.
Micronas gab heute die Unterzeichnung eines Abkommens zur Übernahme von LINX Electronics, Inc. bekannt, einem Halbleiterunternehmen, das innovative Digital-TV-Lösungen für einen verbesserten Empfang von High-Definition-TV (HDTV)-Signalen entwickelt. Micronas wird mit dieser Transaktion, die voraussichtlich bis Juni 2004 abgeschlossen sein wird, ihr umfassendes Portfolio an TV-Systemlösungen weiter ausbauen können.
Genesis Microchip Inc. (Nasdaq:GNSS), a world leader in the development of image processing technologies for LCD TVs and other consumer display products, and Micronas (SWX Swiss Exchange: MASN, Frankfurt: MNSN, Prime Standard Segment, TecDAX), a leading supplier of cutting-edge IC and sensor system solutions for consumer and automotive electronics, today announced their joint LCD TV reference design, the V2E.